毎度ご利用いただきありがとうございます。
“みんなで盛り上げる かふぇルネ投稿キャンペーン”のポイント集計が完了しました。
対象者の方には結果発表後1週間以内に、発送先ご住所の確認メールを配信いたしますので、 受信後2週間以内にご回答頂けますよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。 なお、対象者の方でメールが届かない場合は、恐れ入りますが「かふぇルネ」事務局( [email protected] )までお問合せください。
≪バッジについて≫
ランキング上位30名様には各順位にあわせPlatinum/Gold/Silver/Bronzeバッジが付与されます。
ユーザーアイコンの上にカーソルを重ねるとバッジが表示されます。
それでは最終結果の発表です。
期間中に新規投稿をいただいた方 全員にギフト券をプレゼントいたします。
ご不明な点がございましたら、お手数ですが事務局までお問合せ下さい。
「かふぇルネ」事務局 [email protected]