RL78/G14にMMCドライバを組込みSDカードの処理を作成しておりますが、
デバイス初期化処理(R_SPI_MMC_Init_Device())でエラーが返ってきており困っております。
エラー値はMMC_ERR_OTHERです。
処理を追っていくとSPIでMMCへCRCコマンド(MMC_CMD59)のONを送信、その後の受診処理も抜けたものの、
受信バッファの中身の特定のbit(0x80)が立たないという事でMMCからの?レスポンスがなかったと判断されている様です。
SPIの送受信(R_SIO_Tx_Data/R_SIO_Rx_Data)はエラー返却されていないのでSPI通信自体は通過していると思っていますが、
何か考えられる原因はありませんでしょうか?
作成にあたり以下を参考にしております。
■RL78 ファミリ オープンソースFAT ファイルシステムM3S-TFAT-Tiny: 導入ガイド
https://www.renesas.com/jp/ja/software/D3017500.html
■RL78 ファミリ オープンソースFATファイルシステム M3S-TFAT-Tinyへの SPI モードMMC/SD メモリカード・ドライバ・ソフトウェアの組み込み例
www.renesas.com/.../D3012228.html