こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と思いましたので投稿します。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたねjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum13/6192/renesas-strategy-update/37890#37890ボードの形状は、まるっきりArduino、ですね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10,12のようにCS+でシミュレータGUIが起動しましたね。まだ、空のコードしか作ってないのと、あと、CS+をインストールしてもRL78/G23シミュレータのリリースノートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーションが出来るかも知れません。また、上のスレッドでもFujitaさんが書かれていましたが、従来のRX231によるオンボードエミュレータではなくて、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータに変更されてました。これで、RFPでのプログラミングと、CS+/e2 studioでのデバッグと、ターミナルソフト(TeraTermなど)によるUART通信と、これら3つのことが出来るみたいです。(きっと、これらは排他使用かな、と思います。)
チョコです。
やっと、ボードを入手して、環境を構築しました。
コード生成に慣れていたので、SCは慣れるまで少しかかりそうです。
SCでは、コード生成ではできなかった割り込みで使用するレジスタバンクを設定できるようです。
最低限のプログラムでLチカを作ってみました。
タイマを2本使って、250msと500msのインターバル・タイマを設定し、そこでLEDを反転させるだけです。
main関数も初期化後は…
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
情報展開ありがとうございます。
今回ArduinoライブラリのRL78/G23-64p Fast Prototyping Board向けの移植を担当しました。
クイックスタートガイドではLEDチカチカまでですが、ArduinoライブラリとしてはIICやUARTなど頻出の機能をひととおりサポートしています。ペリフェラル制御やBSPはスマートコンフィグレータで生成しています…
こんにちは。NoMaYです。FT232を内蔵フラッシュメモリ書き換え制御とかデバッグ制御とかで使用する場合に処理時間/レスポンスを改善するWindows(というかFT232のWindowsデバイスドライバ)の設定(知っている人は知っている的な?設定)があるのですが、試してみたところ、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータ回路によるデバッグでも劇的に改善されましたね。とりあえずは、Go/Breakのレスポンスを試しただけですが、ダウンロード時間など含めて、後で定量的なデータを取ってみたいと思います。(なお、CS+でもe2 studioでも改善されますが、CS+の方がe2 studioより3倍くらい速いような気がします。CS+派の私の贔屓目かも知れませんけど、、、)以下、画面コピーです。改善策: FT232のWindowsデバイスドライバの設定のBMオプションの待ち時間を1msecへ変更する改善前: FT232のWindowsデバイスドライバの設定のBMオプションの待ち時間の初期値は16msecでした上記設定画面へは以下のように移動しますCS+とe2 studioのデバッグ画面