こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と思いましたので投稿します。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたねjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum13/6192/renesas-strategy-update/37890#37890ボードの形状は、まるっきりArduino、ですね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10,12のようにCS+でシミュレータGUIが起動しましたね。まだ、空のコードしか作ってないのと、あと、CS+をインストールしてもRL78/G23シミュレータのリリースノートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーションが出来るかも知れません。また、上のスレッドでもFujitaさんが書かれていましたが、従来のRX231によるオンボードエミュレータではなくて、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータに変更されてました。これで、RFPでのプログラミングと、CS+/e2 studioでのデバッグと、ターミナルソフト(TeraTermなど)によるUART通信と、これら3つのことが出来るみたいです。(きっと、これらは排他使用かな、と思います。)
チョコです。
やっと、ボードを入手して、環境を構築しました。
コード生成に慣れていたので、SCは慣れるまで少しかかりそうです。
SCでは、コード生成ではできなかった割り込みで使用するレジスタバンクを設定できるようです。
最低限のプログラムでLチカを作ってみました。
タイマを2本使って、250msと500msのインターバル・タイマを設定し、そこでLEDを反転させるだけです。
main関数も初期化後は…
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
情報展開ありがとうございます。
今回ArduinoライブラリのRL78/G23-64p Fast Prototyping Board向けの移植を担当しました。
クイックスタートガイドではLEDチカチカまでですが、ArduinoライブラリとしてはIICやUARTなど頻出の機能をひととおりサポートしています。ペリフェラル制御やBSPはスマートコンフィグレータで生成しています…
こんにちは。NoMaYです。そろそろ、LLVM-RL78&C++&RL78スマートコンフィグレータ&FreeRTOSという組み合わせのサンプルプログラムを投稿して行こうかな、と思っているのですが、RL78/G23 64p FPBのFT232RQのUSBシリアル変換COMポートでは、COMポート番号が、デバッグするにせよシリアル通信するにせよ、サンプルプログラムを動かすPCによって人それぞれ異なっていて(もちろん私のPCでのCOMポート番号とも異なっていて)、試す人は動かす前に各サンプルプログラムの*.launch設定のCOMポート番号を試す人のPCに合わせて変更する必要があります。サンプルプログラムが幾つかあると、ちょっと面倒かな、と思っていたのですが、いっそサンプルプログラム側ではCOM9とかにCOMポート番号を固定したままにして、PC側でCOMポート番号をCOM9へ変更するという手もありかな、という考えが思い浮かびました。以下、Windows10のデバイスマネージャのCOMポートのプロパティ設定画面での変更手順の画面コピーです。これで、以下の画面コピーのように、COMポート番号を変更することが出来ました。変更前変更後