こんにちは。NoMaYです。EWSYNに関する別スレッド『e2studio用のサンプルをEWSYNにインポートする方法はありますか?』に投稿した時、そう言えば、と思い出したことがありましたので、昔のメモを探してみました。少し昔のことですが、IARのコンパイラは40%のマーケットシェアを持っている(Renesas調査@2015)、という記事を見掛けたことがありました。(ということは、Embedded Workbenchもそのぐらい、ではないでしょうか。 MDK-ARMとEclipse/CDTはどちらが多いのでしょうかね、、、)【レポート】Renesas DevCon 2015 - ルネサスがSynergyに注力する意味と意義とは? - マイナビニュース「IARはすでにコンパイラのマーケットで40%のシェアを持っており、Seggerも同じくDebug Probeで40%程度のマーケットシェアを持っていることが挙げられる。」[関連リンク]どういうことでもそうでしょうが、たまに、おなじ会社(あるいは人)からベクトルが互いに逆向きの話が出ているのを聞いたりすることがあって、苦笑いしたりしますよね、、、ルネサス「Synergy」のセキュリティ機能:IoT機器を“ゆりかごから墓場まで”保護する - EE Times Japan「Synergyでは、開発環境として「e2 studio」を提供しているが、ユーザー数は、まだ少ないという。一方、ARMマイコンの開発環境として高いシェアを持っているのがEWARMだ。」Renesas Electronics Europe Announces Eclipse-Based Integrated Development EnvironmentDusseldorf, February 2, 2012「Over the last few years, significant momentum has built up behind the Eclipse C/C++ Development Toolkit, or CDT.」「Renesas has also recognised that many customers already have an established Eclipse environment.」