普段はCS+でビルドをしているのですが、
makefileでmakeしてビルドしようとしています。
makefileを書いて、makeすると下記のようなコマンドを実行するのですが、
「F0553200:Error occurred in executing 'macrx.exe'」
というエラーが出て、原因が分かりません。
実行したコマンドは下記です。
'C:/Program Files (x86)/Renesas Electronics/CS+/CC/CC-RX/V2.08.00/bin/ccrx.exe' src/test.c -isa=rxv1 -fpu -auto_enum -lang=c -output=obj -obj_path=obj -debug -volatile -nologo -include=includeF0553200:Error occurred in executing 'macrx.exe'make: *** [Makefile:75: obj/test.o] エラー 1
このエラーの原因を取り除くにはどうすればいいでしょうか?
ヘルプに対処法は書かれているのですが、意味が理解できません。
F0553200
[メッセージ]
Error occurred in executing 'xxx'.
[説明]
xxxの実行でエラーが発生しました。
[対処方法]
再度asrxを実行し直してください。
よろしくお願いいたします。
fujita nozomuさん、dracenさん
こんにちは。
ここで書かれているパスって?環境変数のPATHのことなのですか?
どうぞよろしくお願いいたします。
> ここで書かれているパスって?環境変数のPATHのことなのですか?
環境変数のPATHのことです。
fujita nozomuさん
ご回答ありがとうございます。
私も同様の内容でつまづいており質問した次第でした。