件名の通りなのですが、
・RSPI0を送信専用で使う
・送信データエンプティ割り込みでDMAC0を使って送信データをレジスタに転送したい
というものです。
DMAC0を使わず、送信データエンプティ割り込みを使って割り込み処理で送信レジスタに書き込んで連続
送信することはできています。
DMAC0をハードウェアマニュアルを見ながら設定したのですが、DMAC0が起動しません。
設定としては、
・ソースアドレス(インクリメントする)
・デスティネーションアドレス(&RSPI0.SPDR.WORD.Hで固定)
・起動の要因(ICU.DMRSR0 = 46;SPTI0(RSPI0 送信バッファエンプティ割り込み)
が主かと思います。
DMAC0を使わない方法ではうまく行っているので、RSPI0の使い方は間違っていないようです。
RSPIの送信データエンプティは、送信をしてない時は常にエンプティフラグが1なので、DMAC0を
動かそうとしても0->1の変化がないから起動しないのかなぁ...など考えてます。
RSPIとDMACの組み合わせで使うのは初めてでちょっと戸惑ってます。
ご存知の方がいらっしゃいましたがご教示ください。