RX62T アナログポート設定について

たびたびお世話になります。

アナログポートを使用して動作確認を行いたいのですが、

設定値を入力できません(?)

使用ポートはAN0(P60)です。ポートの先にはサーミスタがついており熱検知で電圧値が変化する回路です。

入力値はなんでもいいのですが、ステップでレジスタ値を確認してみても変化がありません。

この書き方ではだめなのでしょうか、落ち漏れ等ありますでしょうか。

コード以下に記載します。

void ANPORT_init(){
 PORT6.ICR.BIT.B0 = 0;
 AD0.ADCSR.BIT.CH = 0;
 AD0.ADDPR.BIT.DPSEL = 0;
 AD0.ADDPR.BIT.DPPRC = 1;
 AD0.ADCSR.BIT.ADST = 0;
 AD0.ADCR.BIT.MODE = 2;
 AD0.ADCR.BIT.CKS = 2;
 AD0.ADSSTR = 0;
 AD0.ADCSR.BIT.ADST = 1;
}