アクティブフィルターの設計

みなさんアクティブ・フィルター設計する際はどんな手法で設計されてます?

何かいい設計支援ツールがあれば紹介お願いします。

  • FilterProというのを使用したことはあります、今でもやっているか不明ですが、jaja181.pdf等を検索すれば入手できるかもです。
  • IKUZOさん
    FilterProの配布は終わっちゃってるみたいですけど、Flash版が公開されているようです。
    今まで使っていたツールがWinXPまで対応だったので、トラ技に掲載されている定数をエクセルに入れて頑張ってましたけど、紹介してもらったツールが便利そうなので使ってみますね^^
  • Kirinさん
    フィルターの種類とかゲインとかカットオフ周波数入れると回路図が出てきますからこれ以上ないぐらい簡単です、ただ定数が計算して微妙なのがでますから、後で部品そろえるのが大変です、やっぱり実験基板で、ああでもない、こうでもないの方がいいと思いますが。
  • IKUZOさん
    ますばツールで大枠設計して、SPICEで確認して、実機動作すればバッチリですね^^

    自動でE24とかE96とか使用部品を選べるといいんですけどね~

  • Kirinさん
    この「SPICE」がおっとどっこい、設計どうりになりますか、それができる人はなかなかですよ、微妙に違うというか、だいぶちがうというか、きっとパラメータの間違いなんでしょうが、ファイルターに関してあまりいい経験がありませんね、回路図と簡単な計算式でカットアンドトライですね、これが良いと思います、すみません自分だけの意見です、位相の遅れとか演算時間も考慮してくださいね。