コイル巻き数の見当の方法について

お世話になります初心者IKUZOと申します
スイッチング電源ユニットの設計でトランスというものを使用しますが
この絵のような

取り外したトランスの巻き線比を簡単に見定める方法を
ご存じありませんでしょうか?

Parents
  • こちらのページとかはどうでしょう?
    blog.goo.ne.jp/.../60b5230f40e2f8f57d25e9027fcd207b
    グリッドディップメーターじゃ無理そうだし。
  • Mooさん
    近くのサイトでトランスの巻き数比チェック
    というのがありました、
    要するにこれは
    低インピーダンスで高出力の発振器でトランスに高周波を加えて
    入力電圧と出力電圧の比を取るという方法ですね
    なるほどと思いました、自分もそのようには思っていましたが
    それが説明されていますね
    ただ普通のCR発振器では無理そうですね
    ここにはFG-350があるのですが、小さいトランスならいけそうですね
    実際仕様のわかっているトランスを計測してやってみることにします。

  • トランスってなんだか捨てにくいんですよね・・・高そうな感じで(^^;
    なんとか再利用できると良いんですが。
  • Mooさん
    オーディオ用のトランスであればヤフオクで値打ちものですよ
    新しいのより高かったりして、捨てるのは無いですよ、
    古い真空管のトランスなんか値打ちものですから、
    アンプ本体の70%はトランスの値段ですから。
  • >入力電圧と出力電圧の比を取るという方法ですね

    これが普通の考え方ですね。インダクタンスを簡単に測りたいと言うと、ちょっと考えるけど。

    > ただ普通のCR発振器では無理そうですね

     出来るでしょう。鉄を使っていると言う事は、そんなに高い周波数じゃ無いから。
     案ずるより生むが易し。やってみたらどうですか。
  • リカルドさん
    回答ありがとうございます
    私の調べてみたいのは、
    アンプのトランスではなくて、冒頭写真のような
    パルストランスなんです、「鉄を使って」いないのですが
    多分材質がフェライトなので100KHzとかで
    やってみたいと思いますが、1:1のパルスドライブトランスを
    発注しているので、それが届いたらやってみたいと
    思います、結果は報告いたします
    リカルドさんは電源関連されたことはありませんか?
  • IKUZOさん
    ある程度以上の容量になると、基本カスタムですね。
    秋月とかで安いLCRメーターが売ってますけど、インダクタンスを測れれば簡単なのかな。

Reply
  • IKUZOさん
    ある程度以上の容量になると、基本カスタムですね。
    秋月とかで安いLCRメーターが売ってますけど、インダクタンスを測れれば簡単なのかな。

Children
  • Kirinさん
    回答ありがとうございます
    「LCRメーターが売ってます」まとりあえず、LCRメーターはE4980Aがあるので
    問題は使い方むずかしいといいますかいろんなモードがあってわかりにくいです
    コイルは基本的には自分で巻いて最初はやろうかと思いますが
    古いのがあるのでとりあえずはこれを活用してみようと
    12V10A品120Wですね100V出力時には1.2Aになってしまう計算ですかね
    そこまでいくかどうか

  • ドライブ用のトランスが到着しましたので
    早速やってみました
    1次側に発振器接続して
    1次、2次側の波形をオシロで観察しました
    1:1なので電圧は同じでした