お世話になります初心者IKUZOと申します スイッチング電源ユニットの設計でトランスというものを使用しますが この絵のような
取り外したトランスの巻き線比を簡単に見定める方法を ご存じありませんでしょうか?
Mooさん 近くのサイトでトランスの巻き数比チェック というのがありました、 要するにこれは 低インピーダンスで高出力の発振器でトランスに高周波を加えて 入力電圧と出力電圧の比を取るという方法ですね なるほどと思いました、自分もそのようには思っていましたが それが説明されていますね ただ普通のCR発振器では無理そうですね ここにはFG-350があるのですが、小さいトランスならいけそうですね 実際仕様のわかっているトランスを計測してやってみることにします。
回路図にビットマップを貼り付けられるようになったので、パネルメータ等も回路図に入るようになりました ただ注意しないとどこまでが説明で、どこがパターンなのかわかりませんね、説明の線の色は変えないと わかりませんね
インターネットでZVSというので検索したら、参考になる資料をみつけましたソフトスイッチングの種類と定義 - 平地研究室技術メモなんですがZVSはソフトスイッチングとよばれているのですね、コンデンサーにより周期を調整してスイッチングを遅らせる?
2018/04/02 (月) 17:22 に株式会社ピーバンドットコムから いつもお世話になっております。P板.comサポート窓口です 下記案件の製造が完了し、本日出荷致しました との連絡があったので、今日には届くのではないでしょうか 届いた時の手順を考えておきましょう 1.テスターで基板の個所のオープンとかショートとか確認する 2.基板を2部に分割する 3.下側基板にAC-DCを取り付ける 4.AC-DC出力電圧確認 5.NE555P回路確認 6.TA75393回路確認 7.UCC3895回路確認(ON/OFF回路、VR回路等)
7-1.CS(12)を0V 7-2.VFBに0V~+5V可変 7-3.VC(VR)に0V~+5V可変 7-4.上記可変してOUTA~OUTDの波形の妥当性を判断する とりあえずここまで