お世話になります初心者IKUZOと申します スイッチング電源ユニットの設計でトランスというものを使用しますが この絵のような
取り外したトランスの巻き線比を簡単に見定める方法を ご存じありませんでしょうか?
IKUZOさん ある程度以上の容量になると、基本カスタムですね。 秋月とかで安いLCRメーターが売ってますけど、インダクタンスを測れれば簡単なのかな。
Kirinさん 回答ありがとうございます 「LCRメーターが売ってます」まとりあえず、LCRメーターはE4980Aがあるので 問題は使い方むずかしいといいますかいろんなモードがあってわかりにくいです コイルは基本的には自分で巻いて最初はやろうかと思いますが 古いのがあるのでとりあえずはこれを活用してみようと 12V10A品120Wですね100V出力時には1.2Aになってしまう計算ですかね そこまでいくかどうか
ドライブ用のトランスが到着しましたので 早速やってみました 1次側に発振器接続して 1次、2次側の波形をオシロで観察しました 1:1なので電圧は同じでした
リカルドさん
鉄=フェライトだったんですね、やってみることは大切ですよね
先に設計しちゃってまして、あとで考えてる、順序が逆?
アドバイスありませんでしょうか?
1:1のドライブ用のトランスは波形確認して1:1であるとわかりましたので メイントランスを確認することにしました メイントランスの2次(インピーダンスの高いほう)にRC発振器を取り付けて 波形を確認しましたトランスの端子を接続した時と接続しない時で観測波形が 変化しなかったので特に補強することは必要ないと考えました その状態で電圧を確認しました、その結果ですが 2次側(RC発振器側)が4.938V(RMS) 1次側(無接続)が0.944V(RMS) でした、この結果4.938/0.944=(2次側)5.23(1次側)1 と考えるのですが、計算が間違っておりませんでしょうか?
Kirinさん
ご指摘ありがとうございます、
「1次側の方が出力電圧が小さいということはアウトプットトランスってことですかねー」
昨日帰るときに、あれなんかおかしい1次側が140Vなら2次側が140V×5ですから
間違ってる!、と思いました、この間違いは投稿時の取り違えなので致命的ではありませんので
ご安心を、訂正すべき点ですが
2次側(RC発振器側)が4.938V(RMS)
1次側(無接続)が0.944V(RMS)
でした、この結果4.938/0.944=(2次側)5.23(1次側)1
1次側(RC発振器側)が4.938V(RMS)
2次側(無接続)が0.944V(RMS)
でした、この結果4.938/0.944=(1次側)5.23(2次側)1
になります、この結果140V/5=28Vでいけば出力が0~28Vですが
センタ-タップ端子を使用して140V/2.5=56Vになりますので
0~56Vの出力ができるのではないかと
ですからこの巻き数比がわかったことでこのトランスでは
0~100Vの出力電圧は無理であることがわかります
理想的なのは1:1であれば可能ということでしょうか?
0~50Vでもいいと思います、取り付けるメターが
0~50V 10Aなのでギリギリセーフ?
センタ-タップ端子を使用した場合電流が半分になるのでは
ないかと気にかかります。