uPC1093について

TIのTL1431の等価回路として、良くあるのが基準電圧を持った、コンパレーターとして書かれています。という事は”REF”端子はコンパレーターの”+”端子と同等の扱いで良いかと

思っていました。今回uPC1093の使用に於いても同等の扱いで良いとの判断で、長時間”REF”端子に3V程度の電圧が印可される様な使い方をした所、ICが故障してしまいました。

そこで、仕様書を確認した所、絶対最大定格の所に”リファレンス電流”項目が有り、規格として”50μA”と有りました。これにたいして、当方は”200μA”まで流せる回路定数だったので

それが原因と考え、30μA以下に抑える様に定数を変更しました。

それで、ここからが質問です。

1.対策前の回路で”REF”端子電圧をみて見たら、2.5V程度で一定しており、それ以上の電圧が印可されても。2.5Vを維持するするように、REF端子が吸い込んでいる様でした。

 という事は、REF端子はコンパレーターの入力端子と異なり、インピーダンスは結構低いという事でしょうか。(データシートに等価回路が有りますが、定数が不明なのです)

2.対策として、リファレンス電流を30μA以下になる様定数を変更しましたが、これで対策になるでしょうか。

3.TL431のリファレンス電流は、10mA以下になっていますが、この違いは何ですか。

Parents
  • hana283さん
    リファレンス電流でしょうかね?
    データシートの標準接続の図のR0が低すぎて負荷が増大して過電流となり熱破壊したのではないですか、カソード電流はTYPで10mAとしています、カソード電流を測定してみられましたか?
  • リチウム電池の回路に使用していて、最高4.3Vの電圧に対して、カソードには330Ωのが入っています。
Reply Children
  • hana283さん
    リチウム電池が電源であれば問題ないですよね、もし充電用であれば電源を+12Vで使用したとすると23mAであり、24Vであれば59mAですねリチウム電池が0Vの場合は72mAですね、絶対最大で100mAですが10mA以上にはしないほうが安全だとは思います、申し訳ないですがその筋の専門家ではありませんので、一般的な意見ととらえてください、詳しくはサポートに質問されたほうが良いかとは思います。