出力モトローラHexファイルの内容がばらつき

こんにちは、Amramです。

CS+でコンパイルして、出力したモトローラファイルなお内容は下記のように、ばらつきがあります。

S20D0000B2075F90086148C0D7FF03
S2090000BBFFFFFFFFFF40
S2080000C066FFEA8761

どのように下記のような内容を出力しますか。

S2140000DC61CFCBF820FE305555445555DF5530AA28
S2140000ECAA44AAAADF4D3000003255551344555584
S2140000FCDF4132AAAA1344AAAADF38300000320025
S21400010C0034555515445555DF2934AAAA1544AA6A

CS+で下記の設定で試しましたが、だめです......

  • Amramさん、こんにちは。NoMaYです。

    残念ながら、出来ないと思われます。こういうことです。

    (1) 0xFFでROMの空き領域を充填する --> 出来ています
    (2) MOTファイルのレコード長を全て同じにする --> CA78K0Rでは出来ません

    以下のスレッドにオープンソースソフトウェアのMOTファイルコンバータの話題がありますので利用可能か検討してみて下さい。SRecordというツールです。ごめんなさい、所望の機能があるかどうか、ということまでは確認していないです。もし残念ながら出来なかったら、すみません。

    E2スタジオの環境でmot(srec)ファイルにCRCを追加する方法について
    community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/6853/e2-mot-srec-crc
     

  • NoMaYさん、

    分かりました。

    ありがとうございました。