こんにちは、Amramです。
CS+でコンパイルして、出力したモトローラファイルなお内容は下記のように、ばらつきがあります。
S20D0000B2075F90086148C0D7FF03S2090000BBFFFFFFFFFF40S2080000C066FFEA8761
どのように下記のような内容を出力しますか。
S2140000DC61CFCBF820FE305555445555DF5530AA28S2140000ECAA44AAAADF4D3000003255551344555584S2140000FCDF4132AAAA1344AAAADF38300000320025S21400010C0034555515445555DF2934AAAA1544AA6A
CS+で下記の設定で試しましたが、だめです......
Amramさん、こんにちは。NoMaYです。残念ながら、出来ないと思われます。こういうことです。(1) 0xFFでROMの空き領域を充填する --> 出来ています(2) MOTファイルのレコード長を全て同じにする --> CA78K0Rでは出来ません以下のスレッドにオープンソースソフトウェアのMOTファイルコンバータの話題がありますので利用可能か検討してみて下さい。SRecordというツールです。ごめんなさい、所望の機能があるかどうか、ということまでは確認していないです。もし残念ながら出来なかったら、すみません。E2スタジオの環境でmot(srec)ファイルにCRCを追加する方法についてcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/6853/e2-mot-srec-crc
NoMaYさん、
分かりました。
ありがとうございました。