DA14531 PMOD モジュールのUART機能について

こんにちは。

現在スマホでメイン機器を制御する機能を検討しております。

簡単にいうと、

1.スマホでボタンを押すとスマホで予め決めた一連のデータをブルーツルースモジュールに送信し、

ブルーツルースモジュールからはそのデータをUARTにてホストマイコンへ伝達します。(送信機能)

2.またホストマイコンがある一連のデータをUARTにてブルーツルースモジュールへ転送し、モジュールはスマホにそのデータを伝達します。(受信機能)

全体的に非常に簡単な構成です。

弊社の機器への適用可能性を検討しており、現在簡単な機能テストを実施しています。

Google PlayからSmartConsoleとSmartConfigというアプリをそれぞれインストールしました。

まずは、SmartConfigを用いて、Device NameとDevice Name Lengthを変更し、UART boudrateを115,200 -> 57,600に変更し、Applyボタンを押しました。

その後、モジュールのコネクタにUSB-UARTケーブルをつなぎました。(PIN2 :MOSI,   PIN3 : MISO,   PIN5 : GND,   PIN6 : 3V)

WindowパソコンでCooltermというシリアルモニタソフトをインストールし(他にもいろいろあります)、ASCIIデータをモジュールへ送信しました。

確認はスマホのSmartConsoleで、”Receive Console Mode Data”を用いました。

1番目の質問

  シリアルモニタでデータを送信すると一回目に完璧にデータが転送され、スマホの受信データウィンドウにきちんと表示される場合もあるが、

  かなり頻繁にデータが表示されない場合が多いです。連続で同一なデータを繰り返して送信すると転送できる場合もあります。これはスマホのアプリ問題ですか?

2番目の質問

  今回は反対にスマホの”Send Console Mode Data”ウィンドウからデータを入力しSENDボタンを押します。パソコンのシリアルモニタからはなにも表示されません。

  オシロを用いて直接にPIN3を確認しましが、何も変化がありません。つまり”送信(モジュールから外部へ)”ができないと意味です。

  何が問題ですか?

3番目の質問

  もし、ファームウェアをアップデートすると改善されるかと思いましたが、こちらで検討可能なマイコンボードはArduinoもしくはRaspberry PI picoしかありません。

  なにか方法があれば教えてください。

以上よろしくお願いします。

Parents Reply Children
No Data