いつもお世話になっております。初心者です。よろしくお願いします。
今、e2studio で emWin FIT を導入して LCD を操作するプロジェクトを作成しているのですが、問題が二つあって困っています。
(1) ビルドすると 「r_sci_rx_pinset.h」を開けないエラーが発生します。ワークスペースに存在しないようです。例えば「r_emwin_rx_if.h」や「r_gpio_rx_if.h」は存在します。当初エラーが出ていた「r_sci_rx_if.h」もコンポーネントの追加から「SCI Driver」を追加することで解決しました。しかし、「r_sci_rx_pinset.h」はどのコンポーネントを追加すればよいか分かりませんでした。どのコンポーネントを追加すれば解決するのでしょうか?あるいは何か別の手段が必要でしょうか?とある生成AI に聞いたら、代わりに「r_sci_rx_config.h」を使うことを勧められましたが別のエラーが出てうまくいきません(そうすることが正しいのかも分からず・・・)。
(2)プロジェクトの新規作成ができなくなりました。新しく作り直そうと思って新しいフォルダを作成し、作成したフォルダをワークスペースとして e2studio を起動し、新しいプロジェクトを追加しようとしましたが「終了」ボタンを押しても何も反応がなく、いつまでたっても新しいプロジェクトが生成されませんでした。ボタンは有効になっています(グレーアウトしていません)。e2studio の更新情報があったので更新→終了→再度起動でもダメでした。ファイル>新規>C/C++プロジェクト>GCC for RX C/C++ Executable Project>プロジェクト名:dmy、デフォルト・ロケーションを使用(半角英数と_のみのパス)>言語:C、ツールチェーン:GCC for Renesas RX Ver.8.3.0.202305、RTOS:None Target Board:Custom、ターゲットデバイス:R5F566TKCxFB>Use Smart Configurator>ライブラリソース:Newlib、ライブラリタイプ:Pre-Buildで [終了] です。どこかで何かやらかしているのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ありません。泥沼にはまっています。どこかですでにどなたかが質問されているかもしれません。ですが、ちょっと探しましたが解決策が見つかりませんでした・・・。
お手数ですが、どなたかご教授ください。よろしくお願いいたします。
自己解決しました!
コンポーネントの追加>ソフトウェアコンポーネントの選択>最新版のFITドライバとミドルウェアをダウンロードする>FITモジュールのダウンロードで 「RX Driver Package のみを表示する」のチェックを外す>RXファミリ RSPIモジュール Firmware Integration Technology Rev.3.40 を選択>ダウンロード>RSPI Driver を選択>終了