お世話になっております。
RXを使用したターゲットシステムのデバッグに、E1エミュレータを使用しています。
デバッガーの停止アイコンをクリックしないまま、不用意にターゲットシステムの電源を落としてしまうと、デバッガーの停止アイコンをクリックしてもE1エミュレータがRUN状態のままになってしまいます。
前述のようなターゲットシステムの電源を誤って落とした時などのように、E1エミュレータを停止させるにはどのようにしたらよいのでしょうか。
パールマンさん USBケーブルを抜くのは公式な操作みたいです。 よく見たら、RXがハングアップした時にUSBケーブル抜いてくださいって表示されてました!! >[エラーの直接原因] >エミュレータとの通信時にエラーが発生しました(FFWERR_COM_1ST)。デバッガを切断した後、USBケーブルを再接続してください。その後エミュレータの電源を入れなおし、デバッガを再起動してください。(E1817006)
ターゲット電源を落とさない状態でUSBケーブルを抜くとターゲット電源の消費電流がいっきに増えました。E1に電気回り込んでいるみたいですね^^;