お世話になりますIKUZOですE1エミュレータをRX631に接続したいのですがマニュアルに書いてありますかね?評価ボードの回路図なんて購入しなくてもありますか?E1エミュレータの説明書に書いてありますか、読んでみます。
「E1/E20エミュレータ, E2エミュレータLiteユーザーズマニュアル別冊 (RXユーザシステム設計編)」に接続方法が説明されていましたRL78は1本の接続のみだったので、簡単かなと思っていましたが、意外にたくさん接続する必要がありますね
IKUZOさん じまさんの紹介してくださったものに加えて、 「RX630/RX631/RX63Nグループ 起動時の端子制御」というアプリケーションノートもありますので参考に~ www.renesas.com/.../r01an1104jj0101_rx630.pdf
モード端子をプルアッププルダウンすることで、エミュレータとつなぐ本数を減らせますよ。
Kirinさんいつもお世話になります、r01an1104jj0101_rx630.pdfはダウンロードしまして調べています ええっ、「エミュレータとつなぐ本数を減らせます」そうですか、詳しく説明していただくと嬉しいのですが。
IKUZOさん 減らせる可能性があるのはカッコの付いている端子のMD,UB(PC7),EMLE 3つです。
アプリケーションノートの12ページ「表2.1 複数のモード起動に対応した端子処理例」に使用する接続の組み合わせの○×(有無)に応じて具体的な処置が書いてあります。 3つともDIPSWでプルアップダウンできればエミュレータとつながなくてもOKです。
JTAGとUSBブートとか接続方法を限定すれば、各端子をプルアップ固定とかプルダウン固定とかにできます。(一部エミュレータとつながないとダメな場合もありますけど)