E1エミュレータをRX631に接続したいのですが

お世話になりますIKUZOです
E1エミュレータをRX631に接続したいのですが
マニュアルに書いてありますかね?
評価ボードの回路図なんて購入しなくてもありますか?
E1エミュレータの説明書に書いてありますか、読んでみます。

Parents
  • こんにちは

    オンチップエミュレータとターゲットの接続例は以下のマニュアルにありますよ。RX共通で1冊になっています。
    E1/E20エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊 (RXユーザシステム設計編)
    www.renesas.com/.../keyword-search.html
  • わーじまさん、たすかります
    早速調べてみます、ありがとうございます。
  • 「E1/E20エミュレータ, E2エミュレータLite
    ユーザーズマニュアル別冊 (RXユーザシステム設計編)」
    に接続方法が説明されていました
    RL78は1本の接続のみだったので、簡単かなと思っていましたが、
    意外にたくさん接続する必要がありますね

  • IKUZOさん
    じまさんの紹介してくださったものに加えて、
    「RX630/RX631/RX63Nグループ 起動時の端子制御」というアプリケーションノートもありますので参考に~
    www.renesas.com/.../r01an1104jj0101_rx630.pdf

    モード端子をプルアッププルダウンすることで、エミュレータとつなぐ本数を減らせますよ。

  • Kirinさんいつもお世話になります、r01an1104jj0101_rx630.pdfはダウンロードしまして調べています
    ええっ、「エミュレータとつなぐ本数を減らせます」そうですか、詳しく説明していただくと嬉しいのですが。

  • IKUZOさん
    減らせる可能性があるのはカッコの付いている端子のMD,UB(PC7),EMLE 3つです。

    アプリケーションノートの12ページ「表2.1 複数のモード起動に対応した端子処理例」に使用する接続の組み合わせの○×(有無)に応じて具体的な処置が書いてあります。
    3つともDIPSWでプルアップダウンできればエミュレータとつながなくてもOKです。

    JTAGとUSBブートとか接続方法を限定すれば、各端子をプルアップ固定とかプルダウン固定とかにできます。(一部エミュレータとつながないとダメな場合もありますけど)

  • Kirinさんいつもお世話になります、
    手とり、足取りお世話をしていただいています、私ももう少し努力が必要ですね
    なるほど、r01an1104jj0101_rx630.pdfに書いてある内容なんですね
    本当にわたくし初心者なので申し訳ありません、
    詳しく説明していただき心より感謝いたします。
Reply
  • Kirinさんいつもお世話になります、
    手とり、足取りお世話をしていただいています、私ももう少し努力が必要ですね
    なるほど、r01an1104jj0101_rx630.pdfに書いてある内容なんですね
    本当にわたくし初心者なので申し訳ありません、
    詳しく説明していただき心より感謝いたします。
Children
No Data