お世話になりますIKUZOですE1エミュレータをRX631に接続したいのですがマニュアルに書いてありますかね?評価ボードの回路図なんて購入しなくてもありますか?E1エミュレータの説明書に書いてありますか、読んでみます。
Kirin様 そうでしたか。 自分もちょうどRXを使う話が出てきているので参考になります。 となると、 www.renesas.com/.../renesas-starter-kitplus-for-rx63n.html にある
Renesas Starter Kit+ for RX63N & RX63N-256K CPUボード回路図
(R20UT0437EG0300) が参考になりそうですね。
Sugachanceさん資料探してくださりありがとうございますコネクタピン番号は以下のようですよね
Sugachanceさん紹介の資料の回路図も見てみます
この件残念でした、わたくし作成の基板ですが
下記の信号で競合します、
TMS→NCONFIG(FPGAのコンフィグレーションの開始信号)
TRST#→IRQ4
TDI→RXD1
TDO→TXD1
すぐには無理かな、改版基板でも待ちましょうか。
YRDKRX63Nですが回路図をみるとJ17というのがあるのですが、基板上には 存在しないみたいで、この基板元から思うのですが、いい加減ですね
別のスレッドで解決しましたので、よろしくお願いします、上の文は訂正させていただきます
IKUZOさん、こんにちは。NoMaYです。J17はOnbord J-LinkのRX621のデバッグ用だと思いますよ。RX63Nには繋がってないですよね。
NoMaYさん といいますと、どういう意味なんですか、つまり評価基板以外の回路図が含まれているんですか?
なるべく早く配線して接続できるようにいたします