Macbook上でのH8S\,H8/300 Standard Toolchainの使用について

初めましてboboboというものです。
仕事の勉強のために貴社の製品を使っているものです。

貴社の統合開発環境HEW(High-performance Embedded Workshop)でH8S\,H8/300 Standard Toolchain 7.0.0.0の設定をしようとしたところ、
HEWごと落ちるという不具合があったため、H8S\,H8/300 Standard Toolchainを正常に設定、使用する方法があれば教えていただければと思い今回質問しました。
お教えしていただければと思います。


PC : MacbookAir
OSがOSXであるためHEWに関してはEasyWine上で使用
wineに関してはwikipediaで申し訳ありませんが概要は以下のようになります
ja.wikipedia.org/.../Wine

HEWver : 4.06.00.047

具体的な動作 : ビルド>H8S\,H8/300 Standard Toolchainを押したところ
「プログラムHEW2.exeで重大な問題が発生したため、終了する必要があります。ご不便をおかけして申し訳ありませんでした」というメッセージが出ました。

Parents
  • わわいです
    Wine などのWindowsエミュレータは、ちゃんと動けばめっけもん、という程度のもんなので、まあ、そんなもんじゃないでしょうか。

    VirtualBox上でWidnowsを走らせてそこで実行させてみてはどうでしょうか
  • わわいさん

    お世話になっておりますboboboです。

    実は今回VirtualBoxやBootCampも検討してみましたが私のPCの残存ストレージの問題で断念しました。
    ですが皆さんのアドバイスやネット上の先達の記事を鑑みるにこのままの状態で開発するのは無理があるため、
    ストレージの増設をするなり新品のwindows機を買うなりしてwindowsで開発できる体制を整えたいと思います。

    アドバイスありがとうございました。
Reply
  • わわいさん

    お世話になっておりますboboboです。

    実は今回VirtualBoxやBootCampも検討してみましたが私のPCの残存ストレージの問題で断念しました。
    ですが皆さんのアドバイスやネット上の先達の記事を鑑みるにこのままの状態で開発するのは無理があるため、
    ストレージの増設をするなり新品のwindows機を買うなりしてwindowsで開発できる体制を整えたいと思います。

    アドバイスありがとうございました。
Children
No Data