Macbook上でのH8S\,H8/300 Standard Toolchainの使用について

初めましてboboboというものです。
仕事の勉強のために貴社の製品を使っているものです。

貴社の統合開発環境HEW(High-performance Embedded Workshop)でH8S\,H8/300 Standard Toolchain 7.0.0.0の設定をしようとしたところ、
HEWごと落ちるという不具合があったため、H8S\,H8/300 Standard Toolchainを正常に設定、使用する方法があれば教えていただければと思い今回質問しました。
お教えしていただければと思います。


PC : MacbookAir
OSがOSXであるためHEWに関してはEasyWine上で使用
wineに関してはwikipediaで申し訳ありませんが概要は以下のようになります
ja.wikipedia.org/.../Wine

HEWver : 4.06.00.047

具体的な動作 : ビルド>H8S\,H8/300 Standard Toolchainを押したところ
「プログラムHEW2.exeで重大な問題が発生したため、終了する必要があります。ご不便をおかけして申し訳ありませんでした」というメッセージが出ました。

Parents Reply
  • 最近自分のMacの動作がかなり遅くなってきてきて、結構だるかったんだけど友達に聞いたら不要なファイルとか削除してる?って聞かれて、してないよっていたらおお疲れ様でしたって言われたんだけど笑。友達に言われたとおり、Mac 不要 ファイル 削除で色々試した結果CleanMyMac Xが使いやすくてだいぶ助かった。今の所、スムーズになった俺のMacちゃん!

Children
No Data