RL78/G13 CSIのマスタ連続送受信でオーバーランエラーが発生する

Former Member
Former Member

こんにちは、ユキと申します。

RL78/G13のCSIで、バッファ空き割込みを使った連続送受信をマスタとして行うときのことについて
ご教授いただけないでしょうか。
コンパイラはCC-RL、IDEはe2studioを使用しております。

現在、コード生成を使い、CSI21を以下のような設定で動作させようとしています。

転送モード:連続転送モード
データ長:8ビット
データ転送方向:MSB
データ送受信タイミング:タイプ4
転送レート:
 クロック・モード:内部クロック(マスタ)
 ボー・レート:2000000bps
通信完了割り込み優先順位:低
コールバック機能設定:すべて有効

コード生成を実行した上で、自分のコードでR_CSI21_Send_Receive()を呼び出しているのですが、
以下のような現象が起きています。

・1バイトのデータを送信した時は通信が成功する
・2バイト以上のデータを送信するとオーバーランエラーが発生する
・シングル転送モードを使った場合は、2バイト以上のデータを送信してもオーバーランエラーは発生しない

そして、r_cg_serial_user.cのr_csi21_interrupt()の、

if (g_csi21_tx_count > 0U)
{
    if (g_csi21_tx_count != (g_csi21_send_length - 1U))
    {
        *gp_csi21_rx_address = SIO21;
        gp_csi21_rx_address++;
    }

    SIO21 = *gp_csi21_tx_address;
    gp_csi21_tx_address++;
    g_csi21_tx_count--;
}

上記のコードを以下のように書き換えてみると、オーバーランエラーが発生しなくなりました。

if (g_csi21_tx_count > 0U) 
{

    *gp_csi21_rx_address = SIO21;
    gp_csi21_rx_address++;

    SIO21 = *gp_csi21_tx_address;
    gp_csi21_tx_address++;
    g_csi21_tx_count--;
}

期待通りの動作をするようになったものの、何故こうなるのか理解できておりません。
上記はコード生成でできるコードなので、私の使い方が間違っている気がするのですが……

バッファオーバーランが起きる時、送信データの1バイト目を書き込んだ後の最初のバッファ空き割込みで、
実際にはSDRにデータが存在するような動作をしているように見えます。

しかし、ハードウェアマニュアルを読むと、
送信データの1バイト目を書き込んだ後の最初のバッファ空き割込みでは、
データを受信していないし、バッファ空き割込みなのだからSDRは空いている。
何もせずに2バイト目のデータをSDRに書き込んで良い
というように読み取れました。

私の理解は正しいのでしょうか。そして、何故このような動作をするのでしょうか。
ご助言をいただけると嬉しいです。

足りない情報がございましたら、おっしゃってください。

よろしくお願いいたします。

  • > 実際のプロジェクトはちょっと公開できないので、

    実際のプロジェクトとは別に現象を確認できるプロジェクトを作成して相談されている方もいらっしゃいますよ。

    japan.renesasrulz.com/.../-lib_rename
    > 現象を確認可能なプロジェクトを作成したのですが、
  • Former Member
    Former Member in reply to チョコ

    チョコさん

    お世話になっております。
    少し分かったことがあるので報告いたします。

    *gp_csi21_rx_address = SIO21;を割り込み処理関数の先頭に持って行ったのでは、
    オーバーランエラーを解消できませんでした。

    これが何故か不思議で調べてみたところ、どうやら以下のような状況であるようです。

    1. 割り込み処理関数に入った直後はデータは受信されておらず、SDRは空である
      1. SDRからデータを読み出しても受信データは得られない
    2. 割り込み処理関数に入って少し後(SDRからデータを読み出して、SSRを読み出した後)辺りでデータの送受信が終わり、SDRに受信したデータが入る
    3. SDRにデータを書き込む
    4. オーバーランエラーが発生する

    つまり、以下のうち3.と4.の間に送信するデータをSDRに書き込まなければなりませんが、
    これが間に合っておらずタイミングが4.の後になってしまっていると考えています。

    1. SDRにデータを書き込み、バッファ空き割り込みを待つ
    2. SDRからシフトレジスタにデータが転送される
    3. バッファ空き割り込みが発生する → 割り込み処理関数内でSDRにデータを書き込む
    4. シフトレジスタ内のデータが送信され、受信したデータがSDRに格納される

    転送速度が2Mbpsですから、1バイト転送するのに掛かる時間は4usですよね。
    IOポートとオシロを使って、SDRに最初の送信データが入ってから割り込み処理関数に入るまでの時間を測ったところ4us掛かっており、
    次の送信データをSDRに書くまでにはさらに1us程掛かっていることが分かりました。
    これでは確かに厳しい気がします。

    CPUのクロックは高速オンチップオシレータクロックで低速メインモード、周波数は8MHzですが、
    この辺りは関係するでしょうか?
    マニュアルの「最大転送レート」から、SCIの転送速度はfCLK/4まで設定可能だと理解したのですが……。

  • Former Member
    Former Member in reply to fujita nozomu

    fujitaさん

    ご助言ありがとうございます。
    仕事用のPCで作成したプロジェクトのアップロードにはどうしても慎重になってしまいまして……
    考えてみます。

  • Former Member
    Former Member in reply to Former Member

    追加で報告です。

    ユーザーマニュアルp.553のマスタ送受信(連続送受信モード時)のフローチャートを見直していると、
    「SIOp(=SDRmn[7:0])に送信データを書き込み」の前に割り込み許可していることに気付きました。

    しかし、コード生成でできたr_cg_serial.cのR_CSI21_Send_Receive関数では、
    送信データを書き込んでからCSIMK21を0にしています。

    そこで、送信データを書き込む前にCSIMK21を0にするように変更したところ、
    オーバーランエラーが発生せずに送受信できるようになりました。

    コード生成でできるコードでわざわざCSIMK21を1にしているのに、こんなことをしていいのかは気になりますが……

    Before

    MD_STATUS R_CSI21_Send_Receive(uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num, uint8_t * const rx_buf)
    {
    MD_STATUS status = MD_OK;

    if (tx_num < 1U)
    {
    status = MD_ARGERROR;
    }
    else
    {
    g_csi21_send_length = tx_num; /* send data length */
    g_csi21_tx_count = tx_num; /* send data count */
    gp_csi21_tx_address = tx_buf; /* send buffer pointer */
    gp_csi21_rx_address = rx_buf; /* receive buffer pointer */
    SMR11 |= _0001_SAU_BUFFER_EMPTY;
    CSIMK21 = 1U; /* disable INTCSI21 interrupt */

    if (0U != gp_csi21_tx_address)
    {
    SIO21 = *gp_csi21_tx_address; /* started by writing data to SDR[7:0] */
    gp_csi21_tx_address++;
    }
    else
    {
    SIO21 = 0xFFU;
    }

    g_csi21_tx_count--;
    CSIMK21 = 0U; /* enable INTCSI21 interrupt */
    }

    return (status);
    }



    After

    MD_STATUS R_CSI21_Send_Receive(uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num, uint8_t * const rx_buf)
    {
    MD_STATUS status = MD_OK;

    if (tx_num < 1U)
    {
    status = MD_ARGERROR;
    }
    else
    {
    g_csi21_send_length = tx_num; /* send data length */
    g_csi21_tx_count = tx_num; /* send data count */
    gp_csi21_tx_address = tx_buf; /* send buffer pointer */
    gp_csi21_rx_address = rx_buf; /* receive buffer pointer */
    SMR11 |= _0001_SAU_BUFFER_EMPTY;
    CSIMK21 = 0U; /* enable INTCSI21 interrupt */

    if (0U != gp_csi21_tx_address)
    {
    SIO21 = *gp_csi21_tx_address; /* started by writing data to SDR[7:0] */
    gp_csi21_tx_address++;
    }
    else
    {
    SIO21 = 0xFFU;
    }

    g_csi21_tx_count--;
    }

    return (status);
    }
  • Former Member
    Former Member in reply to Former Member
    なんか書式の設定が上手いこと行きませんね…見辛くてすみません。
  • Former Member
    Former Member in reply to Former Member
    補足です。
    上記だけでは上手く行かない場合がありました。
    この関数の処理が終わる前にバッファ空き割り込みが発生していそうです。
    送信データ数をデクリメントするコードを削除して、
    割り込み処理関数内で送信データ数をデクリメントするように変更する必要がありました。
    ほとんどユーザーマニュアルのフローチャートをそのまま実装する感じになってきますね。
  • チョコです。
    割り込み禁止にしているのは,CPUの動作クロックと同じくらいに転送速度が速いときにポインタとカウンタの更新が間に合わなくなることを気にしているから,割り込みの禁止制御だと想像しています(送信データ数が1のときに,「 SIO21 = *gp_csi21_tx_address; 」で送信開始して,「g_csi21_tx_count--;」の前に割り込みの中で同じ処理が行われ,g_csi21_tx_countがすでに0になっているのにその後に「g_csi21_tx_count--;」を実行すると。。。。)。
    私は,こんな排他制御的なことはやりません。
    最初の送信データの書込みから割り込み処理させています。このためにパラメータのコピーが終わったら,マスクはいじらないで,CSIIF21をセットするだけにしています。
  • ユキさん、こんにちは。NoMaYと申します。チョコさんも、こんにちは。

    横から失礼します。ユキさんはコンパイラの最適化レベルを何に設定してコンパイルされていますか? ユキさんも書かれているように

    > 転送速度が2Mbpsですから、1バイト転送するのに掛かる時間は4usですよね。

    > CPUのクロックは高速オンチップオシレータクロックで低速メインモード、周波数は8MHzですが、

    ですので、1命令=1クロックとしても

    8命令/us × 4us = 32命令

    ですね。他方、チョコさんの場合は以下になりますね。

    > RL78/G12(24MHzの動作クロック)のCSI00をタイプ4に設定して,6Mbpsの転送速度で送信して正常に送信できています

    24命令/us × 1s/6Mbps × 8bit = 32命令

    両者同じで間に合っても良さそうですが、いかんせん32命令分しかありません。コンパイラの最適化レベルの違いで、間に合う/間に合わないが変わることもあり得そう、な気がしました。(割り込み発生時のスタックへのPUSHや復帰時のスタックからのPOPもありますので、実際は、もっと少ない命令しか実行することが出来ない、と思います。)

    また、32命令という少なさで処理が間に合う/間に合わないを試行錯誤する場合は、生成されたコードをアセンブラレベルで確認しながらやらないと、うまくいかないような気がします。(と言うか、もうアセンブラ記述しないと(インラインアセンブラでも可ですが)、コンパイラの生成コードが変わった時に動かなくなったりしないか、やっぱり気になってしまいます。)

  • チョコです。
    >つまり、以下のうち3.と4.の間に送信するデータをSDRに書き込まなければなりませんが、
    >これが間に合っておらずタイミングが4.の後になってしまっていると考えています。
    CSIのマスタでの送信が遅くなってオーバーラン・エラーが発生することはありません。
    送信データの書込みが遅くなると,単に,次の転送タイミングが遅くなるだけです。
    送信でオーバーラン・エラーが発生する(正確にはバッファー・アンダーランですが)のは,スレーブのときだけです。
  • チョコです。
    >1.割り込み処理関数に入った直後はデータは受信されておらず、SDRは空である
    > a.SDRからデータを読み出しても受信データは得られない
    これは,一番最初のバッファ空き割り込みのときの話です。この時の対応が最初の書込みにある以下の処理です。
    if (g_csi21_tx_count != (g_csi21_send_length - 1U))
    {
    *gp_csi21_rx_address = SIO21;
    gp_csi21_rx_address++;
    }

    これで間に合わないなら,以下のようにするのが対策です。とにかく読出しは早くしておき,最初の割り込みではポインタを更新しなければ,問題はないはずです。

    *gp_csi21_rx_address = SIO21;
    if (g_csi21_tx_count != (g_csi21_send_length - 1U))
    {
    gp_csi21_rx_address++;
    }

    個人的には,割り込み処理では,あまり処理を増やさないで,受信バッファを2バイト分余分に準備しておき,2番目からが正規のデータだと扱うだけだと思います。

    時間ができたら,まとめ直したいと思っていますが,なかなかまとまった時間が取れなくて。