RL78デバイスで、オプション・バイトの設定を行いましたが、正しく設定値がフラッシュ・メモリに書き込まれているかを確認する方法を知りたいです。
■開発環境:e2 studio Version: 5.4.0.018
■オプション・バイトの設定方法・[プロパティ] → [Setting] → [Linker] → [デバイス]の "ユーザ・オプション・バイトを設定する" にチェック(レ)を入れ、 "ユーザ・オプション・バイト値" に設定値を入力。
Linerのオプションをみると、"-user_opt_byte=7a33e8"が入っているので、オプション・バイトの設定は正しく出来ているのだと思うのですが、、、
ちゃんとその設定値がフラッシュ・メモリに書き込まれているのかが心配になり、投稿させていただいた次第です。
ちなみに、オプション・バイトの設定値は、ビルドで出力したhexファイルで確認することが可能なのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教授いただけると助かります。