FS1027フローセンサーの設置について

こんにち

現在のプロジェクトの液体の流れを測定するためにFS1027フローセンサーを使用することを計画しています。

FS1027流量計とコネクタを外径10mmのパイプに接続したいです。

FS1027の外形図を確認したところ、センサーパイプの外径は14.7mmと記載されていました。

接着剤以外の2つの異なるサイズのパイプを接続する方法を知りたいですか? 14.7mmと10mmのパイプをつなぐコネクタはありますか?

よろしくお願いします。

Parents Reply Children