はじめまして,softmと申します。
現在RX65Nを用いてデータ計測を行っています。
データを取得してからPCにデータをシリアル通信で
送っているのですが,これを1分間経ったらい分間のデータを
まとめて送信できるようにしたいです。
しかし,その間のタイマーの使い方とデータの保管の仕方がわかりません
どなたかわかる方ご教授願います。
ちなみに開発環境はcs+です。
NoMaYさん,こんにちは。
返信ありがとうございます。
今日は作業する時間がないので
また明日やってから連絡させていただきます。
スマートコンフィグレータの設定までは終わりました。
clrpsw_i();カウンタ = 0;setpsw_i();はmain()の中に書き込めばよいのでしょうか?本当に無知なものですみません。
softmさん、こんにちは。NoMaYです。> main()の中に書き込めばよいのでしょうか?はい、以下の赤文字箇所のことです。
void main(void){ for(;;) { A/D変換結果読み込み(イベントドリブン?) → 配列へ順次格納? if (カウンタ >= 60000) { /* 60秒毎の処理 */ カウンタクリア → クリア後は再度1ms毎にカウントアップ 配列へ格納したA/D変換結果を一挙に文字列化して一括送信? } }}
連絡が遅くなり申し訳ございません。
頑張って実装してみます。