こんにちは。softmです
以前,タイマーの使い方を教えていただいたものですが,そちらの問題は
解決いたしましたので,新たに質問をさせていただきます。
これまではシリアル通信でデータをパソコンに送信していました。
それを,パソコンではなくSDカードに保存したい(可能であればCSVファイルで)のですが,やり方が全く分かりません。
ちなみにマイクロSDカードスロットDIP化キット(秋月電子:K-05488)を使用して書き込みを行うつもりです。
どなたかわかる方ご教授願います。
使用しているマイコンはRX65N,開発環境はCS+です。
まず回路設計で
softm said:パソコンではなくSDカードに保存したい(可能であればCSVファイルで)
SPIで
softm said:マイクロSDカードスロットDIP化キット(秋月電子:K-05488)
に接続します
どのポートを使用するか決めます
プルアップ抵抗等忘れないようにします
ドライバーソフトを導入します
SPIのSDインターフェースドライバーソフトと
FATシステムのインターフェースドライバー
ライブラリーで提供されているものや
ソースレベルでオープンソースとして提供されているもの
で有料や無料のものがありますどれを使用するか決めてください
一応導入済みとなればそれをテストすることが必要です
テスト済みとなれば
softm said:パソコンではなくSDカードに保存
が実現できるようになります
softm said:RX65N,開発環境はCS+
のOSかBIOSでもあれば簡単なのですが、たぶん無いと思いますので
どこかからドライバーソフトを探してきて
ゴリゴリやる必要があると思います
自分もそのようにしてやっています、出来ますよ
一生懸命SDやらFATやら勉強してください。
IKUZOさん,返信ありがとうございます。
頑張って勉強してみます。
その先でわからないことが出てきたらまた質問させていただきます。