こんにちは。softmです
以前,タイマーの使い方を教えていただいたものですが,そちらの問題は
解決いたしましたので,新たに質問をさせていただきます。
これまではシリアル通信でデータをパソコンに送信していました。
それを,パソコンではなくSDカードに保存したい(可能であればCSVファイルで)のですが,やり方が全く分かりません。
ちなみにマイクロSDカードスロットDIP化キット(秋月電子:K-05488)を使用して書き込みを行うつもりです。
どなたかわかる方ご教授願います。
使用しているマイコンはRX65N,開発環境はCS+です。
こんにちは。NoMaYです。>> RX65N,開発環境はCS+> のOSかBIOSでもあれば簡単なのですが、たぶん無いと思いますのでRXマイコンですと、RXスマートコンフィグレータが生成したコードが、それ相当ですね。RX65NならLCD表示コードも生成出来たと思いますし、USBホスト機能でキーボード入力も出来る筈ですね。(もっとも、SCIでの入出力コードの方がコトが簡単ですけれど。) FAT機能もありますね。RX65Nの話では無いですけれども、RX72Nなら、出来合いのSDカードコネクタ付きハードウェアとしてRX72N Envision Kitがありますね。思うにFITを選択して生成したコードのAPIなんて、とてもBIOS的だと私は思います。あとは動的なプログラムロード機能があればDOSっぽいものですね。でも、他方、RTOSコードも生成出来ますので、マルチタスクBIOSみたいなもの、なんていう言い回しも許容範囲内かも知れません。(更にそこに動的なプログラムロード機能を足せばマルチタスクDOSなんて言い回しも当たらずとも遠からずなところかも知れません。)RXマイコンにはINT命令がありますので、かつてのMS-DOS/PC-DOSのint XXhもどきインターフェースといったものも作成出来るかも知れないです。(今、私の本棚を見たら、ピーターノートン著のPROGRAMMER'S GUIDE TO THE IBM PC & PS2なんていう大昔の本が残ってました。IBM PC & PS2のBIOS APIとDOS APIの解説書です。)[追記]そういえば、太古の昔、16bitプロセッサのi8088の4.77MHzとかでIBM PCは動いていたようです。IT管理者のためのPCエンサイクロペディア-基礎から学ぶPCアーキテクチャ入門-第7回 PCのエンジン「プロセッサ」の歴史(1)~i8088からIntel386までの道のり1. IBM PCシリーズに採用された86系16bitプロセッサたち元麻布春男2002/08/17www.atmarkit.co.jp/fsys/pcencyclopedia/007procs_hist01/procs_hist01.html
こんにちは,NoMaYさん。
返信ありがとうございます。
すみません,後半私の知識が乏しく,理解が追い付きませんでしたが,
スマートコンフィグレータを使用すれば,SDカードを制御できるということですか?
softmさん、こんにちは。NoMaYです。出来る筈ですよ。すみません、現在、情報を検索中です。ルネサス検索: SDカードwww.renesas.com/jp/ja/search?keywords=SDカードRXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny]www.renesas.com/jp/ja/software-tool/fat-file-system-m3s-tfat-tiny-rx-family
softmさん、こんにちは。NoMaYです。RXファミリ用 FATファイルシステムのページのドキュメント一覧の以下のドキュメントが取っ掛かりではないかな、と思いました。でも、8年前のドキュメントですので、かなり不安はありますけど。あと、SDカードは相性があるとか無いとか、あったような無かったような、そんな記憶があります。(あいまいで、ごめんなさい。) 他の皆様、私が勘違いしていたら、指摘して下さい。RXファミリ オープンソースFATファイルシステム M3S-TFAT-TinyへのSPIモードMMC/SDメモリカード・ドライバ・ソフトウェアの組み込み例www.renesas.com/jp/ja/document/apn/820326?language=jaRXファミリ SPIモードマルチメディアカードドライバ: 導入ガイドwww.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx-family-spi-mode-multimediacard-driver-introduction-guide?language=ja
softmさん、こんにちは。NoMaYです。先ほどのドキュメントは、ポイントを外してしまったような気がします。こちらかなぁ、と思い直しました。RXファミリ オープンソース FATファイルシステムM3S-TFAT-Tinyモジュールwww.renesas.com/jp/ja/document/apn/open-source-fat-file-system-m3s-tfat-tiny-module-firmware-integration-technology?language=jaRXファミリ M3S-TFAT-Tiny メモリドライバインタフェースモジュールwww.renesas.com/jp/ja/document/apn/m3s-tfat-tiny-memory-driver-interface-module-firmware-integration-technology?language=ja
たくさん調べてくださってありがとうございます。
自分なりにも調べてみたのですが,スマートコンフィグレータで
SPI動作モードというものがございました。
https://www.renesas.com/us/ja/document/mat/smart-configurator-users-manual-rx-api-reference?language=ja
これはSDカードの制御と関係あるのでしょうか?
softmさん、こんにちは。NoMaYです。いえ、今回の場合(SDカードの場合)、RXスマートコンフィグレータが生成するソースコードのもうひとつのカテゴリであるFITというフレームワークでひとつの連邦国家(という表現は良くないかも知れませんけれど)を形成していまして、その一員を使いますので、FITというフレームワークを使った方が良いです。(他方、今までsoftmさんが使われていたのはCGという連邦国家です。)
なるほど,理解しました。
まずは,そのFITモジュールをCS+に組み込んでみます。
softmさん、こんにちは。NoMaYです。SDカードという呼称の他に、SDメモリカードという呼称も使われているようですね。ルネサス検索: SDメモリカードwww.renesas.com/us/ja/search?keywords=SDメモリカードそれはそれとして、何かの協会に申請しなくても自由に使えるのはSDカードのSPIモードというモードでしたっけ?SDカードのSPIモードのサンプルプログラムって、見付かりましたか?無いですよね、、、[追記]すみません、8年前のドキュメントがSPIモードでしたね。ごめんなさい。
NoMaYさん、こんにちは。Sugachanceです。昔調べた時の私の理解では、SPIモードだろうと、SDカードを製品に使う時点でSDアソシエーションへの入会が必要だった気がするのですが・・・(SDの表記無しでカードスロットの設置だけだったらセーフだったかなぁ・・・)
SDカードではないマルチメディアカード(MMC)にSPIで書き込むのはノンライセンスでいけたとかだったような。
経験ある方の解説があるとうれしいです(他力本願)ちなみにライセンス付き(?)の書き込みアダプタみたいなものを出してたところもあったはずです。
Sugachanceさん、こんにちは。NoMaYです。> SDカードではない マルチメディアカード(MMC)にSPIで書き込むのはノンライセンスでいけた とかだったような。あっ、きっと、それです。ありがとうございました。> 経験ある方の解説があるとうれしいです(他力本願)たしか、昔、スレッドが立っていたのですよ。今、見付けられるかな、、、
Sugachanceさん、NoMaYさん
SDをSPIモードでアクセスするのは、2GBまでの制限があると思います。
(MMC互換と言えばライセンス不要と思います)
最近の大容量カードでなく、小さい容量のカードを使うことをお勧めします
個人的には保存だけならEEPROM、データを抽出するときはシリアルを使う、
などにすれば、処理が楽だと思います。
SDへの書き込みはArduino、ラズパイ、ドライバレベルからポーティング
するのではなく、ライブラリが揃っていない環境だと私も厳しいです。
以上、よろしくお願いします