お世話になっています。太郎です。
以前投稿させて頂いたテレワーク対応としてR5F563NBDxFCから、RX65N Target Boardへ既存PGの移植を行った際セクション指定をしている変数へ値が設定できない事象が発生しました。(未初期化セクション領域)単純に、セクション指定を外せば自動的に割り当てられるかもと試したりしても動作しません。
そもそもセクション指定の意味・意義が分からず。調べるとやり方は見つかるものの、利点/なぜやるのかは見つけられませんでした。(おそらくコンパイラ ユーザーズマニュアルが回答に近いのでしょうか)
こういったことについて、1つ1つをQAでお尋ねするのは宜しくないとは思うので、Web上やQAから出来る限り探しているのですが中々辿り着けなかったり、1つ1つの単語が不明だったりします。私のようなPC/スマホ/サーバ等の、OSありきのプログラムばかり学んできた者は数多く居ると思うのですが、その辺りのの人間でもとっつけるような書籍やWebサイトなどがあればご紹介いただけないでしょうか。。。(スタートアッププログラムとか、ベクタテーブルあたりも学ぶ必要があると思っています。)
太郎さまこんにちは。Sugachanceです。
ユークエスト社の記事(学校では教えてくれないこと)は参考になるのではないでしょうか。
https://www.uquest.co.jp/embedded/index.html
コードサイズを聞かれたらの項目にセクションの説明などあります。
Sugachanceさん、こんにちは。太郎です。情報ありがとうございます。そのサイト、見覚えがあります。前に何かで行き詰ったときに参照していたかもです。全体は見てなかったので、これを機に全体を通して見直してみようと思います。