こんにちは。リューキィと申します。
RX65N Envision Kit を使用し現在開発中なのですが、テキストで日本語の表示が出来ずに困っています。
ID_TEXT_00等を作り、そこにID_RTEXT_00等に記入した文章を表示しているのですが、数字やアルファベットは表示されるのですが、日本語は表示されず
フォントもMSゴシック等の標準の物を選択し、「codepoint range...」から「project text only」を選択したりしているのですが、日本語部分だけ表示されずにいます。
何かしら手順があると思うのですが、どなたかご存じないでしょうか?
ご指導宜しくお願い致します。
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。使ったことはありませんが、以下のドキュメントを調べてみると、以下の記述がありました。何かヒントになりませんでしょうか?r_emwin_rx_v6.22_100/r_emwin_rx/doc/emWin_doc/UM03001_emWin.pdf画面コピー(5.12.6 Shift JIS support(昨今はUTF-8でしょうけれども))
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。以下の個人ブログを拝見したところ、日本語フォントを使おうとしたら、プログラム&フォントデータがメチャクチャ巨大化した、ということが指摘されていました。(かなり古い情報なので、今でもそうなのか分かりませんけれども。)Renesas RX65N Envision Kit - Sasapea's Lab投稿日: 2018-05-23 投稿者: researcherlab.sasapea.mydns.jp/2018/05/23/rx65n/[関連リンク]Google検索: Renesas RX emWin 日本語表示www.google.com/search?q=Renesas+RX+emWin+日本語表示
NoMaYさん、こんにちは。 リューキィです。
いつもいつも本当にありがとうございます。
自分もこのブログも確認して、フォントもMSゴシックのように通常のフォントから変換して試してみたのですが、一向に表示されず、YouTubeで見つけた、
https://www.youtube.com/watch?v=DM8nPLR95MU
の3:40くらいに日本語表示の事がさらっと出てきたので、同様にやってみたんですが、やはり表示されずで止まってしまっています。今のところ間に合わせで、文字を書いた画像を表示してごまかしている状態なんですが、画像だとデータ量が重くてってところです(-- ;)
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。ひとつ分かりました。どうもフォントをクリエイトする時点で文字コード範囲を指定済みでないといけないようです。ひとまず私は以下の画面コピーの設定にして、表示テキストを確定させた後に、フォントをクリエイトするようにしてみたら、日本語を表示させることが出来ました。(まだUNICODEの日本語文字がどこからどこまでの範囲なのか把握していなくて、ちょっと泥縄式なやり方でしたけれども。)つまり、クリエイト後に文字コード範囲を指定しても遅いようです。もっとも、何か幾つか操作を連続して行った後にフォントが不意に再度クリエイトされることがあるようで、あっ、なんか今できちゃった、みたいな時もありましたが。以下、emWinのAppWizardの画面コピーです。
懇切丁寧なご教授本当にありがとうございます。
教えて頂いた箇所を設定し、フォントの再クリエイトから色々試してやっと出来ました。
謎の順番を守らないと表示されないようで、複雑でした。。。
本当にありがとうございます。