こんにちは。リューキィと申します。
RX65N Envision Kit を使用し現在開発中なのですが、テキストで日本語の表示が出来ずに困っています。
ID_TEXT_00等を作り、そこにID_RTEXT_00等に記入した文章を表示しているのですが、数字やアルファベットは表示されるのですが、日本語は表示されず
フォントもMSゴシック等の標準の物を選択し、「codepoint range...」から「project text only」を選択したりしているのですが、日本語部分だけ表示されずにいます。
何かしら手順があると思うのですが、どなたかご存じないでしょうか?
ご指導宜しくお願い致します。
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。使ったことはありませんが、以下のドキュメントを調べてみると、以下の記述がありました。何かヒントになりませんでしょうか?r_emwin_rx_v6.22_100/r_emwin_rx/doc/emWin_doc/UM03001_emWin.pdf画面コピー(5.12.6 Shift JIS support(昨今はUTF-8でしょうけれども))