AppWizardでの日本語テキスト表示について

こんにちは。リューキィと申します。

RX65N Envision Kit を使用し現在開発中なのですが、テキストで日本語の表示が出来ずに困っています。

ID_TEXT_00等を作り、そこにID_RTEXT_00等に記入した文章を表示しているのですが、数字やアルファベットは表示されるのですが、日本語は表示されずBallot box with check

フォントもMSゴシック等の標準の物を選択し、「codepoint range...」から「project text only」を選択したりしているのですが、日本語部分だけ表示されずにいます。

何かしら手順があると思うのですが、どなたかご存じないでしょうか?

ご指導宜しくお願い致します。

Parents Reply Children
  • NoMaYさん、こんにちは。 リューキィです。

    いつもいつも本当にありがとうございます。

    自分もこのブログも確認して、フォントもMSゴシックのように通常のフォントから変換して試してみたのですが、一向に表示されず、YouTubeで見つけた、

    https://www.youtube.com/watch?v=DM8nPLR95MU

    の3:40くらいに日本語表示の事がさらっと出てきたので、同様にやってみたんですが、やはり表示されずで止まってしまっています。今のところ間に合わせで、文字を書いた画像を表示してごまかしている状態なんですが、画像だとデータ量が重くてってところです(-- ;)