AppWizardでの日本語テキスト表示について

こんにちは。リューキィと申します。

RX65N Envision Kit を使用し現在開発中なのですが、テキストで日本語の表示が出来ずに困っています。

ID_TEXT_00等を作り、そこにID_RTEXT_00等に記入した文章を表示しているのですが、数字やアルファベットは表示されるのですが、日本語は表示されずBallot box with check

フォントもMSゴシック等の標準の物を選択し、「codepoint range...」から「project text only」を選択したりしているのですが、日本語部分だけ表示されずにいます。

何かしら手順があると思うのですが、どなたかご存じないでしょうか?

ご指導宜しくお願い致します。

Parents
  • リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。

    ひとつ分かりました。どうもフォントをクリエイトする時点で文字コード範囲を指定済みでないといけないようです。

    ひとまず私は以下の画面コピーの設定にして、表示テキストを確定させた後に、フォントをクリエイトするようにしてみたら、日本語を表示させることが出来ました。(まだUNICODEの日本語文字がどこからどこまでの範囲なのか把握していなくて、ちょっと泥縄式なやり方でしたけれども。)

    つまり、クリエイト後に文字コード範囲を指定しても遅いようです。もっとも、何か幾つか操作を連続して行った後にフォントが不意に再度クリエイトされることがあるようで、あっ、なんか今できちゃった、みたいな時もありましたが。

    以下、emWinのAppWizardの画面コピーです。



     

Reply
  • リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。

    ひとつ分かりました。どうもフォントをクリエイトする時点で文字コード範囲を指定済みでないといけないようです。

    ひとまず私は以下の画面コピーの設定にして、表示テキストを確定させた後に、フォントをクリエイトするようにしてみたら、日本語を表示させることが出来ました。(まだUNICODEの日本語文字がどこからどこまでの範囲なのか把握していなくて、ちょっと泥縄式なやり方でしたけれども。)

    つまり、クリエイト後に文字コード範囲を指定しても遅いようです。もっとも、何か幾つか操作を連続して行った後にフォントが不意に再度クリエイトされることがあるようで、あっ、なんか今できちゃった、みたいな時もありましたが。

    以下、emWinのAppWizardの画面コピーです。



     

Children
  • NoMaYさん、こんにちは。 リューキィです。

    懇切丁寧なご教授本当にありがとうございます。

    教えて頂いた箇所を設定し、フォントの再クリエイトから色々試してやっと出来ました。

    謎の順番を守らないと表示されないようで、複雑でした。。。

    本当にありがとうございます。