e2studioでプロジェクトをインポートしたら一部のcppファイルの属性がおかしくなっています。
cppファイルの属性の変更の仕方等解決方法をご存知の方お見えでしたらご教示ください。
属性のおかしいcppファイル→こちらビルドしてもobjが生成されません。
正常なcppファイル
Muraさん、こんにちは。NoMaYです。海外スタッフによるメンテナンス中のようなので、国内管理人さん休暇明け月曜以降に詳細をお聞きしたいと思います。(この先、メンテナンス終了までには、何が起きるか分かりませんので。現在、初心者向けフォーラム以外のRL78,RX,RZ,等のスレッドが軒並み Page Not Found 状態になっている事態であったりもしますので。)以下、かふぇルネのメンテナンス中の画面コピーです。
NoMaYさん。こんにちは。
現在メンテナンス中のこと承知しました。
休み明け、何か解決の手がかりでも見つかると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
Muraさん、こんにちは。NoMaYです。以下の情報/ファイルを頂けないでしょうか?それから、プロジェクトのファイル一式をzipファイルに固めて、そちらの手元で保管しておいて頂けないでしょうか(調査中に戻せなくなって再現しなくなってしまうことは良くありますので)。(1) プロジェクトをインポートしたe2 studioのバージョン(2) 何をインポートしたのか?(例: 違うe2 studioバージョンで使用していたプロジェクト、違うPCで使用していたプロジェクト、CS+のrcpeファイル、とか)(3) 正しいプロパティとなっていたcppのプロジェクトフォルダからの相対パス(cppファイル自体は中身の空のファイルを当方で作成します)(4) 異常なプロパティとなっていたcppのプロジェクトフォルダからの相対パス(cppファイル自体は中身の空のファイルを当方で作成します)(5-1) インポート前のプロジェクトがe2 studioプロジェクトの場合.projectファイル (インポート前のもの 及び インポート後のもの).cprojectファイル (インポート前のもの 及び インポート後のもの)一応、各ファイルの内容をざっと確認して頂いて、フォルダ名/ファイル名が公開されるのが望ましくない箇所はXXXXといった伏字に書き換えて下さい。(5-2) インポート前のプロジェクトがCS+のrcpeファイルの場合mtpjファイル (インポート前のもの)rcpeファイル (インポート前のもの).projectファイル (インポート後のもの).cprojectファイル (インポート後のもの)一応、各ファイルの内容をざっと確認して頂いて、フォルダ名/ファイル名が公開されるのが望ましくない箇所はXXXXといった伏字に書き換えて下さい。すみませんが、お願いします。
NoMayさん、フォーラム管理人です。
適切なコメント、どうもありがとうございます。
ノーマイさん、こんばんは。ムラです。
e2studio初心者同然で教えて頂き有難うございます。
原因が判明し、対処方法も分かりましたのでご連絡します。
今回の件は、数年以上前のSHのプロジェクトを既存のプロジェクトとしてインポートしてしまったことが原因の1つでした。古いプロジェクトで、CS+でもe2studioでもないものは既存のプロジェクトとしてインポートはしてはいけませんでした。
一旦ソースのあるフォルダごと、プロジェクトから外し、ソースファイルのフォルダとして改めてe2studioで設定し直す方法でフォルダ内の全てのcppファイルが正しい属性になりました。
お騒がせしまして申し訳ございませんでした。