こんにちは。
よこです。
お久しぶりです。
e2studioでstdio.hやstdbool.hなどの標準ライブラリが読み込めなくて困っております。
エディタ上のエラーにはプリプロセッサー組み込みが見つかりません: <XXX.h>が表示されております。
こちらの解決策をご教授いただけませんでしょうか。
以下に使っております環境について示します。
IDE: Renesas e² studio
Version: 2022-04 (22.4.0)Build Id: R20220331-2313
Compiler: CC-RL
Version: v1.11.00
ビルドができない場合は別に新しくCC-RLのプロジェクトを作り、コンパイラオプションの「インクルード・ファイルを検索するフォルダ」の設定欄を比較してみてください。${TCINSTALL}/inc が標準ライブラリヘッダのパスに対応します。実際ビルドしてみて、ビルドが通るのであれば気にしなくても良い表示です。どうしても気になる場合はプロジェクトプロパティの「C/C++ 一般」→「Preprocessor Include Path, Macros etc.」のCDTユーザ設定項目に標準ライブラリのパス(${TCINSTALL}/inc)を追加してください。※ コンパイラオプションで指定されている場合は不要な設定です。※ 設定内容は別に新しく作ったCC-RLのプロジェクトを参考にすると良いです。
ほやさん
ご返信ありがとうございます。
${TCINSTALL}/incをインクルードしましたらエラーが解決しました。
いつもありがとうございます。