こんにちは。NoMaYと申します。質問/相談をした時に、相手からのリプライで.projectファイル/.cprojectファイル/○○○.scfgファイルを送って欲しいと言われたら、例えば以下の画面コピーのようなプロジェクトフォルダ直下にあるファイルをzipファイルに固めて、そのzipファイルを投稿に添付するようにしてみて下さい。zipファイルの添付は、Windowsエクスプローラからブラウザのリプライ投稿入力枠内にドラッグ&ドロップすれば添付出来ます。以下、ファイルの一例の画面コピーです。過去のスレッドでそのように依頼された例:"-makeud" option is not found.とエラーが複数出て解決できずに困っています。japan.renesasrulz.com/cafe_rene/forums-groups/beginners/f/002-2095199602/9492/-makeud-option-is-not-found/46338#46338RX e2studio でプロジェクトをインポートしたのですが一部のcppファイルの属性がおかしくビルドしてもobjが生成されなくて困っていますjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/forums-groups/beginners/f/002-2095199602/8476/rx-e2studio-cpp-obj/46337#46337
NoMaYさん こんにちは リューキィです。
すみません。別スレで添付の仕方を解説してくださっていたんですね。今頃になって気づきました。
いつもいつも親切丁寧に本当にありがとうございます。