いつもお世話になっております。リューキィです。
先日、e2studioでのRXマイコン開発でCC-RXの評価期間が切れた為、GCCに変えて再度同じプロジェクトを作成したのですが、モジュールに対しての警告が出ており、気になったので解消しようとしたところ複数のエラーに繋がってしまいました。
警告は下記画面の様に出ており、bspモジュールのバージョンを上げろとの事だったので、バージョンを上げるとエラーが出る状態です。
出てくるエラーの文面は以下の通りです。
C:\Users\MKCL20\e2_studio\workspace\height_controller\src\smc_gen\r_bsp/mcu/rx65n/mcu_info.h:112:10: error: #error "To use this version of BSP, you need to upgrade Smart configurator. Please upgrade Smart configurator. If you don't use Smart Configurator, please change value of BSP_CFG_CONFIGURATOR_VERSION and BSP_CFG_CODE_FLASH_BANK_MODE in r_bsp_config.h."
翻訳するとスマートコフィグレータをアップグレードするか、BSP_CFG_CONFIGURATION_VERSIONとBSP_CGF_CODE_FLASH_BANK_MODEの値を変更しろとの事ですが、どうすれば良いのかわかりません。
他のエラーの画像はこちらです。これらもbspのバージョンが7.10の時は出ませんでした。
> \src\smc_gen\r_bsp/mcu/rx65n/mcu_info.h:112:10: error: #error "To use this version of BSP, you need to upgrade Smart configurator. Please upgrade Smart configurator.エラー行(112)のちょっと上にコメントが書いてあるので読んでください。e² studioのバージョンが旧いのでは?
ほやさん こんにちは リューキィです。
ご指導ありがとうございます。
確認しましたが上のコメントも書いてあることは同じでした。
e2studioのバージョンは以下を示していました。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Renesas e² studio
Version: 2022-04 (22.4.0)Build Id: R20220331-2313
Parts Copyright (C) 2010-2022 Renesas Electronics Corp.All rights reserved.
e² studio IDE is an extension of software developed foreclipse.org.
e² studio IDE is based on Eclipse Platform 4.22 (2021-12)and CDT version 10.5.0.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
念のためにヘルプの更新の検査をしてみましたが、何も出ませんでした。
スマートコンフィグレータ アップデートでググったところ、2022-7バージョンのe2studioが見つかったので、今からDLしてみます!
2022-07を入れてみましたが、やはり同じようになりました。
エラー文にあるr_bsp_config.hのBSP_CFG_CONFIGURATOR_VERSIONを確認すると
#define BSP_CFG_CONFIGURATOR_VERSION (100)
となっています。最新のバージョンの数字は100でしたでしょうか?どこを見れば良いのかわからずココで止まっています。
> #define BSP_CFG_CONFIGURATOR_VERSION (100)(*.scfgをダブルクリックして)コンフィグレータを起動してから「コードの生成」ボタンを押せば値が更新されると思います。
bspのバージョンを変更する毎にコード生成はしていたんですが、BSP_CFG_CONFIGURATION_VERSIONの数値は(100)でした。直接2140に書き換えたところ、上記のエラーは解除されましたが、やはり他のモジュールはr_bspのバージョンが合わないと警告を出し続けています。
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。
明日には私のワクチン接種の副反応も収まっていると思いますので詳細をお聞きしたいと思います。
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。すみませんが、現状の以下のファイルをzipファイルに固めたものを送って頂けないでしょうか?(4つ目はもうひとつのスレッドに関連して今回ついでに入手しておきたいファイルです。)(1) .project(2) .cproject(3) ○○○.scfg(4) src¥linker_script.ld
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。すみません、しんどくなってきたのでひと眠りさせて頂きます。2~3時間眠ると思いますので、続きは来週にでも、と思います。なお、もうひとつのスレッドの方は、こちらが進んでプロジェクトがまともになったらと思っております。
NoMaYさん、こんにちは。リューキィです。
⑶のファイルだけ見つかりません。どこにあるファイルなのでしょうか?プロジェクト内のフォルダを全部見たのですが見当たらず、フォルダ内検索も掛けましたが出てきませんでした。