いつもお世話になっております。リューキィです。
先日、e2studioでのRXマイコン開発でCC-RXの評価期間が切れた為、GCCに変えて再度同じプロジェクトを作成したのですが、モジュールに対しての警告が出ており、気になったので解消しようとしたところ複数のエラーに繋がってしまいました。
警告は下記画面の様に出ており、bspモジュールのバージョンを上げろとの事だったので、バージョンを上げるとエラーが出る状態です。
出てくるエラーの文面は以下の通りです。
C:\Users\MKCL20\e2_studio\workspace\height_controller\src\smc_gen\r_bsp/mcu/rx65n/mcu_info.h:112:10: error: #error "To use this version of BSP, you need to upgrade Smart configurator. Please upgrade Smart configurator. If you don't use Smart Configurator, please change value of BSP_CFG_CONFIGURATOR_VERSION and BSP_CFG_CODE_FLASH_BANK_MODE in r_bsp_config.h."
翻訳するとスマートコフィグレータをアップグレードするか、BSP_CFG_CONFIGURATION_VERSIONとBSP_CGF_CODE_FLASH_BANK_MODEの値を変更しろとの事ですが、どうすれば良いのかわかりません。
他のエラーの画像はこちらです。これらもbspのバージョンが7.10の時は出ませんでした。
> \src\smc_gen\r_bsp/mcu/rx65n/mcu_info.h:112:10: error: #error "To use this version of BSP, you need to upgrade Smart configurator. Please upgrade Smart configurator.エラー行(112)のちょっと上にコメントが書いてあるので読んでください。e² studioのバージョンが旧いのでは?
ほやさん こんにちは リューキィです。
ご指導ありがとうございます。
確認しましたが上のコメントも書いてあることは同じでした。
e2studioのバージョンは以下を示していました。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Renesas e² studio
Version: 2022-04 (22.4.0)Build Id: R20220331-2313
Parts Copyright (C) 2010-2022 Renesas Electronics Corp.All rights reserved.
e² studio IDE is an extension of software developed foreclipse.org.
e² studio IDE is based on Eclipse Platform 4.22 (2021-12)and CDT version 10.5.0.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
念のためにヘルプの更新の検査をしてみましたが、何も出ませんでした。
スマートコンフィグレータ アップデートでググったところ、2022-7バージョンのe2studioが見つかったので、今からDLしてみます!
2022-07を入れてみましたが、やはり同じようになりました。
エラー文にあるr_bsp_config.hのBSP_CFG_CONFIGURATOR_VERSIONを確認すると
#define BSP_CFG_CONFIGURATOR_VERSION (100)
となっています。最新のバージョンの数字は100でしたでしょうか?どこを見れば良いのかわからずココで止まっています。
> #define BSP_CFG_CONFIGURATOR_VERSION (100)(*.scfgをダブルクリックして)コンフィグレータを起動してから「コードの生成」ボタンを押せば値が更新されると思います。
bspのバージョンを変更する毎にコード生成はしていたんですが、BSP_CFG_CONFIGURATION_VERSIONの数値は(100)でした。直接2140に書き換えたところ、上記のエラーは解除されましたが、やはり他のモジュールはr_bspのバージョンが合わないと警告を出し続けています。