いつもお世話になっております。リューキィです。
先日、e2studioでのRXマイコン開発でCC-RXの評価期間が切れた為、GCCに変えて再度同じプロジェクトを作成したのですが、モジュールに対しての警告が出ており、気になったので解消しようとしたところ複数のエラーに繋がってしまいました。
警告は下記画面の様に出ており、bspモジュールのバージョンを上げろとの事だったので、バージョンを上げるとエラーが出る状態です。
出てくるエラーの文面は以下の通りです。
C:\Users\MKCL20\e2_studio\workspace\height_controller\src\smc_gen\r_bsp/mcu/rx65n/mcu_info.h:112:10: error: #error "To use this version of BSP, you need to upgrade Smart configurator. Please upgrade Smart configurator. If you don't use Smart Configurator, please change value of BSP_CFG_CONFIGURATOR_VERSION and BSP_CFG_CODE_FLASH_BANK_MODE in r_bsp_config.h."
翻訳するとスマートコフィグレータをアップグレードするか、BSP_CFG_CONFIGURATION_VERSIONとBSP_CGF_CODE_FLASH_BANK_MODEの値を変更しろとの事ですが、どうすれば良いのかわかりません。
他のエラーの画像はこちらです。これらもbspのバージョンが7.10の時は出ませんでした。
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。
明日には私のワクチン接種の副反応も収まっていると思いますので詳細をお聞きしたいと思います。
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。すみません、しんどくなってきたのでひと眠りさせて頂きます。2~3時間眠ると思いますので、続きは来週にでも、と思います。なお、もうひとつのスレッドの方は、こちらが進んでプロジェクトがまともになったらと思っております。