はじめまして。 まんぼうと申します。e2studio をインストール後、新規プロジェクトを作成しようとしていますが、GCC for Renesas RL78 ツールチェーン・バージョンが認識出来ずに設定できず何も出来ない状態で困っています。インストールは完了していますが、この後どうすれば良いかがわかりません。どなたか、対処法をご教授願えますでしょうか?
まんぼう さん、こんにちは。NoMaYと申します。e2 studioのバージョンは幾つでしょうか?ぱっと見では、ルネサスツールチェイン管理ダイアログの画面コピーを見る限り、最新版では無いように見受けられます。(少なくとも)最新版の2022-07では、[スキャン]ボタンの左側に[ダウンロード]ボタンがある筈なのです。(ぱっと見では、まずGCC for Renesas RL78がインストールされていない状況であるように見受けられます。)[関連リンク]統合開発環境 e² studio ユーザ向け情報www.renesas.com/jp/ja/software-tool/e2studio-support統合開発環境 e² studio FAQja-support.renesas.com/knowledgeBase/category/30714/subcategory/30733統合開発環境 e² studio 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/e-studio統合開発環境 e2 studio 2020-04、e2 studio v7.8 ユーザーズマニュアル 入門ガイド ← 古いまま放置されているようですRev.1.00 2020.05ルネサスマイクロコントローラ RX, RL78, RH850 ファミリwww.renesas.com/jp/ja/document/man/e-studio-integrated-development-environment-users-manual-getting-started-guide-rx-rl78-rh850-family
まんぼうさん今お使いのe² studioがあまり新しくなさそうですので、画面上でコンパイラをダウンロードする機能はないかと思います。GCCをここからダウンロードしてインストールしてから、https://llvm-gcc-renesas.com/rl78/rl78-download-toolchains/このFAQを参考にtoolchainを登録してみてください。(e² studioを起動した時に認識してくれたら設定は不要)FAQ - e² studioでツールチェーンを使えるようにするにはhttps://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/17797630
※古いバージョンはLLVMが使えないのでこの際e² studioも新しくした方が良いかもしれません。
NoMayさん、 ほやさん ありがとうございます。e2studio を 2022-07 に再インストール後、 GCC for Renesas RL78 を e2studio から download 後インストールする事が出来ました。ありがとうございます。