こんにちは、リューキィと申します。
RX65N Envision Kit で開発をしています。
開発途中にデバッグをして、実機の画面を操作したりしてテストをしているんですが、なぜかデバッグ時にタッチパネル画面が映らなくなりました。
映らなくなる前にしていたのは、メインソースをいじっていたのですが、設定は一切いじっていない状態で、物理的な操作としてSW2を押した後にフリーズして動かなくなりました。
その後、デバッグモードを解除すると画面は映ったのですが、またしてもSW2を押すとフリーズし通常モードでも表示されなくなってしまいました。
回路図を見る限りSW2はP05に繋がっているのは分かったのですが、それが何の影響をもたらしたのかがわかりません。
これらの情報でどなたかわかる方はいらっしゃらないでしょうか。。。
よろしくお願い致します。
申し訳ございません。古いファイルを入れてみたら表示されました。何かしらの設定なのかと思います。確認してみます。。。
結局色々なファイルを比較してみましたが、明確な理由がわかりませんでした。一番古いバックアップだけが動いたので、それにメインソース等をコピーして作業再開しました。