やりたいこと RX231マイコンに24Vのパルス波(最大電流10A)をコンバータで5Vにしてマイコンに入力したい。
わからないこと マイコンにどれほどの電流を入れられるのか。またどうやって電流を小さくすればよいか。
たにさん、NAKAといいます。
ハードとしてはこんな感じでいいのではないでしょうか?
抵抗分圧で電圧を下げて、気持ちダイオード、ツェナーダイオードで保護しておく?電流はマイコンの入力インピーダンスもあるしそんなに気にしなくてもよいような?※5Vの電池を直接マイコンのI/OにつないでもOKだから!!(^_^)/~