いつもお世話になっております。リューキィです。
久々に作業に取り掛かれる状態になり、デバッグをしてみたところエラーログが出てRX65N Envision Kit の液晶に何も表示されなくなっていました。
エラーログを見る限り、IDコード認証エラーとなっているのですが、それらをググってみるとデバッグモードじゃ無い場合だったり等が多いようでしたが、それらには該当していません。
新規で空のプログラムを作ってみてデバッグをしても同様のエラーが出るので、恐らくなにかの操作ミスでデバイス内のIDを認識していない状態で書き換えてしまったのではないかと思っています。IDの確認方法を調べると、書き換えた際に一度だけ表示されるらしく、それ以外ではFlash programmerで消去した後にもう一度デバッグをすると表示されるとの事でした。
https://ja.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/17797623
なので、Flash programmerを使用してみているのですが、E3000105のエラーが出て接続が出来ません。そもそも何らかの手違いで書き換わってしまったID(今手元にあるプロジェクトは全てIDはFFF***)をデバッグしたプロジェクトがわからない状態で再度表示されるのでしょうか?初期化等が出来るのならそれでも良いのですが、今のままだとIDのせいなのかデバイス自体が故障しているのかもわからなく困っています。
どなたかお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。以下のスレッドで何か配線を弄っているらしいようなことを書かれていましたが、現象はRX65N EnvisionKitに何も繋がない状態でも起きるのでしょうか?Config_ICUでのIRQの設定についてcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/beginners/f/002-2095199602/9604/config_icu-irq/47123#47123もしも何か繋がっているのであれば、正直なところ、e2 studioのエラーメッセージとRenesas Flash Programmerのエラーメッセージのどちらを信じるのかというと後者を信じますので(CS+とRenesas Flash Programmerとでなら同じぐらいに信じますけれども)、以下のエラーガイドを見てみて気掛かりだったのは、特に、リセット信号線、RFPでのマイコン書き換えに使う信号線、に何か繋がっているのかどうかという点でした。そこは、どうなのでしょうか?Renesas Flash Programmer エラーガイドwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/rfp-error-guide[メモ]RX64M と Renesas Flash Programmerの接続community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5/9537/rx64m-renesas-flash-programmerRFPによるRX651へのhex書き込みについてcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5/8048/rfp-rx651-hex
NoMaYさん こんにちは、リューキィです。
レスが遅くなってしまって申し訳ございません。
配線は不安定な接続が無いかを見直しと整理でいじりましたが、エラー自体は配線無しでも起こっている状態です。
GCCのコンパイラを使っているので、CS+は試していません。マイコン側にはUSB端子しか繋がない状態で起こってしまっており、そもそもRenesas Flash Programmer自体を使用するのが初めてなので、使い方自体が間違っているのか?とも思ってしまっています。