いつもお世話になっております。リューキィです。
久々に作業に取り掛かれる状態になり、デバッグをしてみたところエラーログが出てRX65N Envision Kit の液晶に何も表示されなくなっていました。
エラーログを見る限り、IDコード認証エラーとなっているのですが、それらをググってみるとデバッグモードじゃ無い場合だったり等が多いようでしたが、それらには該当していません。
新規で空のプログラムを作ってみてデバッグをしても同様のエラーが出るので、恐らくなにかの操作ミスでデバイス内のIDを認識していない状態で書き換えてしまったのではないかと思っています。IDの確認方法を調べると、書き換えた際に一度だけ表示されるらしく、それ以外ではFlash programmerで消去した後にもう一度デバッグをすると表示されるとの事でした。
https://ja.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/17797623
なので、Flash programmerを使用してみているのですが、E3000105のエラーが出て接続が出来ません。そもそも何らかの手違いで書き換わってしまったID(今手元にあるプロジェクトは全てIDはFFF***)をデバッグしたプロジェクトがわからない状態で再度表示されるのでしょうか?初期化等が出来るのならそれでも良いのですが、今のままだとIDのせいなのかデバイス自体が故障しているのかもわからなく困っています。
どなたかお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。e2 studioの話だけでなく、アプリケーションも変である、という話なのですね、、、かつ、ハードウェアの結線の話も絡んでいるかも知れない、みたいな、、、私の頭に思い浮かんだこととして、そちらの作業が暫く中断した直前?のソースではなく、こちらから以前にお渡ししたGNURX版の土台のサンプルプログラム(私が少々しくじっていましたけれども)が動くようになった時点のソースでは、どうなるのだろうか?ということです。(きっと、作業を遡ってみるのは、セオリーと言ってもよいかな、と思うのですけれども。)その時辺りに、念の為にバックアップを取って、ということを話したように思いますが、それはもう残っていませんでしょうか?たぶん、フォルダ丸ごとバックアップ、みたいなことをされたと思うのです。それを持ち出して来て(バックアップフォルダはそのまま残してプロジェクトのファイル一式をe2 stuidoのワークスペースにコピーして)、それを試すことは出来ないですか?もし試せるなら、念の為、以下の点をチェックしておきたいです。・ ビルドした時に作られたMOTファイルが、昔のファイルと今のファイルで、内容が同じかどうか?⇒ 同じであることを期待したいところなのですけれども、、、⇒⇒ もしも違っていたら、この先どうしたものなのか、とっさに思い浮かびませんけれども、、、
NoMaYさん ほやさん
ありがとうございます。やっとマイコンの画面が表示されるところまでたどり着けました!!
(結局何が起こっていたのかはわかっていないのですが。。。)
プロジェクトファイルは以前、NoMaYさんから頂いた物です。原因がわかっていないので、またなったらどうしようと恐ろしくなっていますが。。。
いつもいつもお二人にはお世話になりっぱなしで、本当に感謝しかございません。
ありがとうございます。