こんにちは。NoMaYです。ひとつ立ててみました。すみません、幾つか事例を拾ってから、何か後で書き加えます。[関連リンク]サンプルプログラム/デモプログラムがビルド出来ない事例を集めてみるスレッドcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/beginners/f/002-2095199602/7925/thread
不整合が起きてしまう引き金として、もうひとつありそうなのが(あるかも知れないのが)、○○○.scfgファイルに出力されているFITモジュールのバージョンと同じものが、コード生成しようとしているパソコンにインストールされていなくて、スマートコンフィグレータの内部実装の何らかのデフォルトバージョンの選択処理が発動してしまった、とかも考えられます。今のスマートコンフィグレータでは、○○○.scfgファイルに出力されているFITモジュールのバージョンと同じものがコード生成しようとしているパソコンにインストールされていない場合は、スマートコンフィグレータ上でウェブからダウンロードすることが出来るようになっていますが、FITのBSPモジュールに関しては、過去、RX Driver Packageには含まれていなくてスマートコンフィグレータ内部に抱え込んでいるバージョンが幾つかあったのですが、暫く前に古いバージョンのもので抱え込むのをやめてしまったものがあり、そのあたりの事情が関係するかも知れないです。つまり、かなり古いサンプルプロジェクトは今のスマートコンフィグレータでは正しく扱えなくなっている、かも知れません。う~ん、、、