何らかのmotファイルが書き込まれたH8Sに対して、E8a経由でFDTまたはHEWから接続しています。
現在H8Sに書き込まれているファイルが、あるmotファイルと一致するかどうかを確かめたいのですが、書き込まずにベリファイすることは可能でしょうか?
可能でしたら手順を教えて頂きたく、よろしくお願い致します。
比較のツールを使えば良いと思います。 ここのsrec_cmpとか。 https://srecord.sourceforge.net/S-Record formatに対応したエディタの中にも比較の機能を持つものがあります。
ご回答ありがとうございます。このツールは、PCに保存されているmotファイルの比較に使えるかと思います。
マイコンを書き換える事なくPC上のあるmotファイルとマイコンに書き込まれているmotファイルが一致するかを知りたいのですが、そのような事は可能でしょうか?
プログラマツール(FDT?)で吸い出したものと比較すれば良いのでは。
ご回答ありがとうございます。FDTのアップロード機能で可能かと思いますが、グレーアウトされる要因をご存知でしょうか?
> グレーアウトされる要因Protocol Eでつないでいる時とか、マニュアルには書いてありますね。アップロードはあまり使ったことがないから良く解らないけど。
調査ありがとうございます。マニュアルに書いてありましたね。