こんにちは。ロジナカといいます。よろしくお願いします。今回RXを使ったイーサネット通信に初めて挑みます。なのでイーサネット通信"超"初心者です。スタートとしてGit-Hubに紹介がある記事をもとにコードを入力したのですがうまく動作しません。ある程度自分で戦ってはみたもののもはやバンザイ状態なので、イーサネット通信の"達人"様からアドバイスもらえますととてもありがたいです。
・もとにした記事→https://github.com/renesas/rx72n-envision-kit/wiki/1-Ether-TCP-IP
・ベアメタルでのイーサネット通信を習得したい
・ターゲット:RX72N Envision Kit
・e2studio 2022-07 + CC-RX v3.04.00
・ソースコード(添付します。ほとんど記事のまんまです。ただ記事のままだどビルドが通らないので多少改変しています)
※改変した点: 記事のままだと t4_driver.cにて r_tsip_rx_if.h がないと怒ってくるので、スマートコンフィギュレータから r_tsip_rx コンポーネントを追加しています。
・症状 GitHub記事ですと、出力結果が
Hello World ^^>>>user_cb<<< ch:0,eventID = ETHER_EV_LINK_ON ^^>>>user_cb<<< ch:0,eventID = DHCP_EV_INIT ^^>>>user_cb<<< ch:0,eventID = DHCP_EV_LEASE_IP DHCP.ipaddr[4] 192.168.1.207 DHCP.maskaddr[4] 255.255.255.0 DHCP.gwaddr[4] 192.168.1.1 DHCP.dnsaddr[4] 192.168.1.1 DHCP.dnsaddr2[4] 0.0.0.0 DHCP.macaddr[6] 74:90:50:00:79:03 DHCP.domain[0]のようになるとのことですが、私の環境だと
Hello World ^^>>>user_cb<<< ch:0,eventID = ETHER_EV_LINK_ON ^^>>>user_cb<<< ch:0,eventID = DHCP_EV_INIT ^^>>>user_cb<<< ch:0,eventID = DHCP_EV_LEASE_IP DHCP.ipaddr[4] 192.168.1.207 DHCP.maskaddr[4] 255.255.255.0 DHCP.gwaddr[4] 192.168.1.1 DHCP.dnsaddr[4] 192.168.1.1 DHCP.dnsaddr2[4] 0.0.0.0 DHCP.macaddr[6] 74:90:50:00:79:03 DHCP.domain[0]
Hello World ^^>>>user_cb<<< ch:0,eventID = ETHER_EV_LINK_ONで表示が止まってしまい、まてどくらせどそこから先が表示されません。自力で調査した結果:・LAN環境は問題ありません(HUBが壊れていたとか、LANケーブルが断線していたとかそういうオチは無し)・コード中 lan_open() tcpudp_get_ramsize() tcpudp_open() の3つの関数がありますが、どれも正常な値ないしE_OKが返されています。すみませんが、アドバイス頂けますととてもうれしいです(RXを使ったイーサネット通信をなんとかものにしたいので...)よろしくお願いします。RX72N_EnvisionTest_C1.zip
Hello World ^^>>>user_cb<<< ch:0,eventID = ETHER_EV_LINK_ON
TO : ロジナカさん
モッチーです、はじめまして。
コードの内容を確認させて頂きました。t4_driver.cにてTSIP FITモジュールのAPI関数を呼び出しているのですが、R_TSIP_Open関数を呼び出す前にこれらのAPI関数が呼び出されているので、実行に失敗しているようです。main関数内でlan_open関数を実行する前にR_TSIP_Open関数を実行して、TSIP機能を使用可能な状態にしておくと上手くいくと思います。コードを見る限りEthernetとTCP/IP関連の設定は正しくできていると思います。
#include "r_tsip_rx_if.h"
....
R_TSIP_Open(NULL, NULL);
以上よろしくお願いいたします。
モッチー様
さっそくのご返信ありがとうございます!仰せの方法でできました!pingも通りました! これでRXを使ったイーサネットソフト開発の”海”へ船出できます!ありがとうございますっっ!
(出航したものの、いきなり座礁する可能性”大”ですが、その時は懲りずにおつきあい下さるとうれしいです!)
Hello World**R_TSIP_Open() success**lan_open() success.T4 work size=11276 OK**tcpudb_open() success.^^>>>user_cb<<< ch:0,eventID = ETHER_EV_LINK_ON^^>>>user_cb<<< ch:0,eventID = DHCP_EV_INIT^^>>>user_cb<<< ch:0,eventID = DHCP_EV_LEASE_IPDHCP.ipaddr[4] 192.168.1.73DHCP.maskaddr[4] 255.255.255.0DHCP.gwaddr[4] 192.168.1.1DHCP.dnsaddr[4] 192.168.1.1DHCP.dnsaddr2[4] 0.0.0.0DHCP.macaddr[6] 74:90:50:10:FE:77DHCP.domain[0]
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.1379](c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.C:\Users\xxxxxxx\Desktop>ping 192.168.1.73192.168.1.73 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:192.168.1.73 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=80192.168.1.73 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=80192.168.1.73 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=80192.168.1.73 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=80192.168.1.73 の ping 統計: パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒): 最小 = 0ms、最大 = 0ms、平均 = 0ms
モッチーです、お世話になっております。
無事pingが通るようになって良かったです。かふぇルネの内容はよく見ているので、また何か困ったことあったら書き込んでみてください。私以外にもEthernetとTCP/IPに詳しい人がいると思うので、解決の手助けになると思います。
ロジナカさん
シェルティです、こんにちは。ルネサスの中の人です。
「もとにした記事→https://github.com/renesas/rx72n-envision-kit/wiki/1-Ether-TCP-IP」を書いた人です。お手数をおかけしてすみません。本件、記事を直しておきました。
以上です
まさか大御所のシェルティ様までご登場するとは思いませんでした。はじめまして!
GitHub記事の方、修正されたことを確認しました。
少し気になった点があったので...どうせ修正されるのであればと思いまして...余計なおせっかいだったらスミマセン!!
#include "r_tsip_rx_if.h" があった方がいいと思います( 暗黙の関数呼び出しでウォーニング)。
ついでですが、
#include <string.h>
#include "r_sys_time_rx_if.h"
もできれば書き足された方がいいかと...
ペーペーの私がこんなこと言ってゴメンサナイ!でも初心者向けフォーラムなのでなるべく初心者が混乱しないようにした方がいいかと思いまして....。
読んで頂いてありがとうございます!
シェルティです、こんにちは。
ご提案ありがとうございます!早速反映しました。英語版のページも合わせて直しました。
英語:https://github.com/renesas/rx72n-envision-kit/wiki/1-Ether-TCP-IP_
日本語:https://github.com/renesas/rx72n-envision-kit/wiki/1-Ether-TCP-IP
他にもご提案ありましたら教えてください。コンテンツなおします。
修正したコードでの実機確認も少し時間を見つけて試してみます。