こんにちわ!M1号と申します。
「コンピュータはなぜ動くのか」に載っているZ80マイコン回路を作ってみたいです。
https://xtech.nikkei.com/it/article/Watcher/20070515/271113/
こちらのマイコン回路です部品が高いので、秋月にあるものに変更してなるべく安く動かしたいです趣味の楽しみで作る物です。
クリスタルオシレーターですが、TCO-711A8MHzのもの(いいものだと思います)が100円で売っているのでこれを1/2分周して4MHzでZ80を動かしたいです。
初心者でよくわからないのですが、本来は4MHzのクリスタルオシレーターを使うのが楽だと思いますが、若松通商だと#30020010 KHC5500ATW KDK 長方形 748円もします。
今、昔購入した「だれにでもわかるディジタル回路」の発振回路の所を見ていますがクリスタルオシレーターの中身はこういう事をしているのかと思っていて1/2分周したものを使ってもいいのではないかと思います。こういうことをしても動くものができるでしょうか?
それから、バス周りで74367を4つと7404を2つつかいますが、地元のショップで74LSでも多分動くと言われて74LSにするとこちらも大分安くなります。本をよく読んでみようと思いますがゆっくり取り組んでいるとチップの値段があがってしまいそうです。若松では、ちょっと前まではZ80は200円でした今は倍になってしまいました。74LSは無印の改良型だと思うのですがこちらにしても動くのではないかと思いますがどうなのでしょうか?
一人で勉強しているので、教えていただけるとありがたいですよろしくお願いします。
こんにちわ、M1号です。
Z80とUPD70008ACは、ZilogとNECという違うメーカーからでているものですが同じものだと思うのですがどうなのでしょうか?
こんにちは、M1号です。
Z80の命令を見ていましたがFFは、RST 38Hとなっていました。うまくできているなと感心しました。
M1号さん、こんにちは。NoMaYです。ちょっと脱線しますけれども、私が良く見るニュースサイトにて以下の連載が始まっていました。オリジナルCPUでバイナリコード入門(1)オリジナル4ビットCPU「DL166」はプログラミングの基礎学習に最適2023年02月14日 07時00分 公開 [今岡通博,MONOist]オリジナル4ビットCPUを用いてバイナリコードを学ぶ本連載。第1回はオリジナルCPU「DL166」のインストラクションセットについて解説する。monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2302/14/news009.html
NoMaYさん、こんにちは。
返信ありがとうございます、とっても嬉しかったです。
記事を読んでみましたが面白そうです。連載を楽しみにしたいと思います。