e-AIのフォーラム開設

管理人のAyrです。

お待たせしました。

ルネサスサイトのe-AIツール
https://www.renesas.com/ja-jp/solutions/key-technology/e-ai/tool.html
 の公開を機に、e-AIのフォーラムも開設しました。

e-AIツールの活用方法、課題解決のアイデアなどユーザの皆様と意見交換させて頂き、

e-AIのフォーラムを盛り上げていきたいと考えています。

みなさまの投稿をお待ちしております。

Parents
  • e-AIトランスレータV1.0.0 ユーザマニュアルを見ながら、
    plugins配下のcaffe_windowsにある学習済みモデルをe-AIトランスレータでの変換を試しているところです。

    Configuration & TranslationダイアログのTranslateボタンを押下すると
    40%付近で以下のメッセージダイアログが表示されトランスレートに失敗してしまいます。

    ----------------------------------------------------
    Translation Status
    Translatin Failure!
    For more details, please refer the file 'translator_dd_mm_yyyy.log'
    (dd_mm_yyyy: SYstem's Date Format). in the path:
    file:/C:/Renesas/e2_studio/eclipse/
    ----------------------------------------------------

    失敗の理由をログから調査したいのですが、
    file:/C:/Renesas/e2_studio/eclipse/ にログが出力されず、
    どこに原因があるのか手がかりをつかめない状況です。

    別のPCではログも出力されており、トランスレートも成功しているのでPCの環境依存を疑っているのですが、
    'translator_dd_mm_yyyy.log'が出力されない点について、
    PCの環境設定など見直すべきポイントがございましたらご教示頂きたく存じます。
  • かずさん、こんにちは。
    スタッフのdartsmanと申します。

    特定PCでトランスレートがうまくいかず、ログも出力されない原因について、
    2点、原因と考えられることを記載しますので、ご確認をお願いします。

    ・Windowsの確認
     e-AIトランスレータV1.0.0 ユーザーズマニュアルのP5に記載しておりますとおり、
     トランスレータが動作可能なWindowsは64bit版のみです。
     ご利用のPCのWindowsが64bit版であるかどうかをご確認ください。

    ・Windows PCへインストールしたPythonの確認
     e-AIトランスレータV1.0.0 ユーザーズマニュアルのP8に記載しておりますとおり、
     インストールするPythonには以下の条件があります。
     - バージョンが3.5.3であること
     - Windows x86-64 executable installerを使用していること
     もし、異なるバージョンのPythonや32bit版のPythonをインストールしている場合、
     一度Pythonをアンインストールしたうえで、改めてe-AIトランスレータV1.0.0
     ユーザーズマニュアル「2.3. Python3.5.3のインストール」および「2.4. Python Packageの
     インストール」を行ってください。

    以上、よろしくお願いいたします。
  • 岡宮と申します。私も自分のPCで、かずさんと同じ現象が発生いたします。

    念のため、システム画面(64ビット)と、コマンドプロンプトでpython3.5.3、tensorflow、他2個のパッケージがインストールされている画面を添付します。

    やはりLOGが出ないため原因がわかりません。システム要件の他に要因がありましたら、アドバイスをお願いいたします。

     

  • 岡宮さん、こんにちは。スタッフのdartsmanです。

    調査しましたところ、Pythonの3.5.3とPythonの3.6.xがインストールされている環境でもご指摘の現象になるようです。
    お手数ですが、Pythonの3.6.xがインストールされている場合、アンインストールしたうえで動作確認をお願いできますでしょうか?
    Python3.6.xはAnacondaのインストーラに含まれてインストールされていることもありますので、その点もご注意お願いします。
Reply
  • 岡宮さん、こんにちは。スタッフのdartsmanです。

    調査しましたところ、Pythonの3.5.3とPythonの3.6.xがインストールされている環境でもご指摘の現象になるようです。
    お手数ですが、Pythonの3.6.xがインストールされている場合、アンインストールしたうえで動作確認をお願いできますでしょうか?
    Python3.6.xはAnacondaのインストーラに含まれてインストールされていることもありますので、その点もご注意お願いします。
Children
  • かずさん、こんにちは。スタッフのdartsmanです。

    上記の岡宮さんへのリプライに記載しました通り、Pythonの3.6.xのインストールが原因となっているケースもありましたので、問題が解決していない場合、こちらのご確認もよろしくお願いします。
  • dartsmanさん、回答をありがとうございます。
    Anaconda(Python 3.6.1)をアンインストールした結果、トランスレートに成功しました。

    ちなみに、Tensorflowを使う際、コマンドプロンプト起動時にPythonパスが通っていないのは不便なので、パスを通してトランスレートを試してみたのですが、一応成功しました。
    現状ではインストール時に「パスを通さない」が正解なのですが、Tensorflow使用時の環境は維持したいので、パスを通しても問題ない条件など示されているといいですね。